农业自动化轻松实现

近年来,对商用车辆的要求发生了显著变化。随着新功能的不断增加以及对工作效率和质量的要求持续提高,这些车辆需要使用一个功能强大且可扩展的自动化系统。贝加莱解决方案可以使适用于建筑设备、市政车辆以及农林业应用的自动化概念比以往更容易实现。

通过Automation PC Mobile进行数据交换
农业产业正在发生着变化:开发正在朝向自主机器发展以提高农业生产率。为了使农用设备能够自主执行所有这些工作,必须从各种传感器中收集数据。
户外使用的Automation PC可以从多台农机中收集大量数据,并将其转发到上位系统。例如,拖拉机和联合收割机可以共享有关其各自速度和负载能力的信息。当农业机械能够交换信息时,它们将在作业现场变得更高效。
恶劣环境,可靠运行

农业作业等同于雨水、污垢、高温和振动。
因此,操作面板确保即使在恶劣环境下也能可靠运行,这一点非常重要。压铸铝外壳具有良好的机械稳定性,而且多点触控显示器即使在雨天也能正常使用。
模块化X90控制和I/O系统
农业和工程机械制造商面临的挑战是,如何更快地实施智能(半)自动机器功能,并对它们进行长期维护。借助模块化X90控制和I/O系统,贝加莱将继续为移动机械自动化开启全新可能。该系统的全套标准化组件非常适合实现柔性自动化概念。
柔性意味着他们能够从广泛的性能等级中选择控制器 – 从而确保从基本型到高端型机器都拥有始终一致的解决方案。
适用于移动机器的安全
欧盟机械指令和通常的安全主题正在与移动机械制造商发生着越来越紧密的联系。危险分析和风险评估是基于风险图,以此确定安全技术的必要等级。为了避免内部开发安全解决方案的额外成本,他们中的许多厂商在寻求可靠技术合作伙伴的帮助。
我们在Agritechnica展会上的专家将很高兴向您介绍有关安全标准以及贝加莱安全技术十多年来成功应用于工业领域的情况。
状态监测:24/7的机器可用性
针对特殊功能的软件协议
贝加莱提供经认证的ISOBUS协议以及用于连接拖拉机和机具的相应工具链。ISOBUS是一种基于CAN的通信协议,可以使来自不同制造商的机器交换数据。
- 亮点
- 农机之间进行跨厂商通信
- 仿真工具确保高效的项目开发
- 经认证的硬件
贝加莱的ISOBUS协议涵盖了ISOBUS标准的所有相关方面。其中包括通用终端、辅助控制、任务控制器(基本和基于地理位置)、任务控制器分区控制和基本拖拉机ECU。

使用模块化组件将软件开发速度提高3倍

mapp技术正在彻底改变自动化领域中的应用软件开发。模块化软件组件不仅简化了新程序的开发,而且还将机器软件的开发时间加快了3倍。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负载平衡 | 多轴功能 | 串联运动 | 压实控制 | 边界控制 | 主动减振 | 防摇控制 | 液压控制 |
它是如何工作的?mapp简化了移动机械自动化中经常发生的编程任务的实现。这是通过提供经过全面测试的现成的软件组件来做到这一点。然后,程序员就能专注于他们的主要任务:在应用软件中实现自动化过程。
适用于所有任务的通用工程工具
Automation Studio是贝加莱的集成化软件开发环境,它拥有所有项目阶段所需要的工具。控制器、驱动器、通信设备和HMI设备全都可以在一个环境中进行配置。当开发新的工程机械时,这将减少集成时间和维护成本。Automation Studio允许使用所有符合IEC 61131-3标准的语言、CFC和C语言进行PLC编程,以及运用C++进行面向对象编程。

仿真节省时间,提高质量
每一位开发人员都可以使用他们首选的语言进行工作,并且可以更快捷、方便地开发移动机械。在真实的农业机械上进行测试既费钱又耗时。随着机械变得日益复杂,仿真主题正在变得越来越重要。贝加莱可以为您提供使用MATLAB/Simulink和MapleSim所需要的工具。

一个合作伙伴– 一个解决方案
完美自动化对我们来说不仅意味着开发最佳移动和工业自动化解决方案 – 它还意味着与我们的客户、合作伙伴、员工和供应商一起,在相互信任和利益一致的基础之上发展长久的伙伴关系。凭借全球超过180个办事处 ,我们公司始终伴您左右。
联系我们
凭借Robotti,AgroIntelli公司现可提供一种创新型农业机器人,它可用于野外作业。对于他们而言,拥有一家贴身的技术合作伙伴非常重要,他了解包括硬件和软件在内的整个开发过程。这一合作伙伴可以提供面向全局性思考的基础架构。
Aryan Pumps公司的下水道清洁车可以回收萃取的污水以便下次清洁下水道时再次利用。高鲁棒性控制系统有利于完成此项任务。符合IEC 61131标准的语言可以轻松地用于软件编程。
Benzberg公司全自动拖车的亮点包括自动转向和静压传动。自动倾斜补偿可以水平调整拖车底盘以防货物丢失。