"From drill to fill – B&R is the right choice."

B&R collabora da oltre 25 anni con aziende di rilievo nel settore petrolifero e del gas. Ad oggi, sono oltre 10.000 i sistemi di controllo installati in applicazioni UPSTREAM, MIDSTREAM e DOWNSTREAM.

Sfide per il futuro

Le sfide più pressanti derivano dalla tensione fra l'aumento della domanda e la riduzione delle riserve. La gestione di tale prova di equilibrio comporta un aumento degli investimenti per il miglioramento dell'efficienza delle tecnologie di estrazione e movimentazione, come quella di conversione del gas in energia elettrica, in modo da poter riattivare i giacimenti petroliferi e di gas dismessi per utilizzare le risorse residue. Lo stesso vale per le risorse sottoutilizzate, fra le quali vi sono i giacimenti il cui sfruttamento non era in precedenza conveniente sotto il profilo economico, come sabbie bituminose, fratturazione e trivellazione in acque profonde. La tensione fra offerta e domanda contribuisce inoltre all'aumento dell'importanza dello stoccaggio e della liquefazione del gas naturale (GNL), nonché dei suoi percorsi di trasporto a grande distanza (ad esempio depositi di petrolio, impianti per GNL e oleodotti estesi). Sta inoltre diventando un fattore di rilievo anche l'inasprimento delle normative ambientali.

Soluzioni

Le soluzioni B&R sono coinvolte in ogni fase del processo, dall'estrazione alla produzione e dal trasporto allo stoccaggio e alla fatturazione. Ecco perché "From drill to fill – B&R is the right choice".

B&R offre soluzioni di automazione che spaziano dal livello dei controllori sul campo (fino a SIL3) a quello DCS/SCADA/Batch, compreso il collegamento ai sistemi di livello 2 (spedizione/MES/MIS).

B&R collabora con aziende attive nel settore petrolifero e del gas sia direttamente, sia indirettamente, attraverso partner autorizzati in possesso di un vasto know-how specialistico. Come key account, i clienti ricevono un supporto ottimale dai team di vendite e sviluppo applicazioni di B&R, per poter arrivare alle migliori soluzioni possibili.

Gli utenti finali sono liberi di scegliere come fornitore B&R, SI o EPC.

Visione

L'obiettivo di B&R consiste nel giungere a un'automazione integrata di tutte le funzioni (una "risorsa totalmente integrata") relative alle fonti energetiche basate su idrocarburi, come gas, greggio e distillati, a prescindere dal fatto che esse vengano utilizzate da clienti industriali o privati.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sempre e ovunque, garantendo in tal modo la trasparenza di tutti i processi e un rispetto efficiente dei requisiti. Le informazioni in questione possono contribuire a:

  • Migliorare la disponibilità dei sistemi
  • Ottimizzare i processi valutandone l'efficacia (tramite indicatori chiave delle prestazioni)
  • Individuare ed eliminare i colli di bottiglia della capacità
  • Ridurre i costi aumentando l'efficienza e i risparmi energetici
  • Modernizzare le apparecchiature durante la loro vita utile
  • Utilizzare l'acqua in modo efficiente e pulito
  • Aumentare la sicurezza dei clienti tramite l'adozione di depositi di gas, petrolio e prodotti raffinati
  • Combinare processi e generazione di energia elettrica Aumentare la disponibilità dei sistemi

Come si presenta un sistema ideale di automazione o DCS? Deve essere robusto, progettato per condizioni ambientali estreme (da -40 a +70 °C) e garantire un livello elevato di disponibilità. Il sistema deve essere realizzato da un produttore che comprenda perfettamente le interfacce fra le varie tecnologie e offra soluzioni caratterizzate dalla massima scalabilità e da una politica snella in relazione alle licenze.

Deve inoltre essere possibile implementare facilmente strutture locali, distribuite e di livello superiore come un unico sistema. Nell'ambito della sua assistenza a livello locale, B&R offre inoltre servizi di consulenza, progettazione e manutenzione in loco.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo