Passion4Automation
ch
以下リンク先の画像をコピーまたは何らかの方法で使用する行為は、画像素材の使用について定めた以下の「画像の使用に関する規約」を読み、理解した事とみなされます。使用者が本規約を受け入れない場合には、B&Rからの書面による同意がない限り、いかなる立場でも画像をコピーまたは使用することは認められません。
本同意書の条件に従い、画像はメディア関係者または業界専門家の編集目的でのみ利用できます。使用権は使用者のみに限定され、第三者に譲渡することはできません。この画像を製品や技術の宣伝や販売のために使用することはできません(例:広告、パンフレット、書籍の表紙、画像データベース、Tシャツ、その他の販促物への使用など)。画像は、全体または部分的に、いかなる方法でも変更または修正することはできません。B&Rは、常に画像の単一の所有者であり、今後もその権利を維持します。画像に属する凡例や記述を削除、変更、隠蔽することは、いかなる場合も認められません。
B&Rは、画像を現状のまま、またいかなる保証もなく提供します。画像の使用については、B&Rではなく使用者が唯一の責任を負います。B&Rは、画像の所有者またはライセンシーであり、所有者の仲介者ではありません。画像素材を使用することにより、使用者は出版物の適切な位置に「Copyright B&R」を印刷する原則的義務があります。さらに、画像を含む印刷された出版物のサンプルコピーをB&Rまで提出する義務があります。
B&R Industrial Automation GmbH
Marketing/Coporate Communications
B&R-Straße 1
5142 Eggelsberg
Österreich
press.br@abb.com