您对自适应制造了解多少?

自适应是万能解决方案吗?

贝加莱提出了一个令人信服的事实,即适应性是当今最大制造挑战的解决方案。然而自适应制造解决方案始终是正确选择吗?

Wlady Martino:不,这并不完全正确。如果您针对日复一日的大量相同的物品的产出进行了优化,那么您从适应性中获得的收益就很少了。但是,当您开始在同一条生产线上生产越来越多的批次时,您达到了一个阈值,从这个阈值开始,对自适应解决方案的投资,将在批次转换和清洁的时间节省,以及人员和培训方面真正得到回报。

所以这里会有一个阈值?

Martino: 是的,甚至还有另一个阈值——自适应解决方案不仅变得有益,而且必不可少。如果您有客户在电子商务平台上个性化他们的商品。如果您想赶上新趋势的浪潮,并在需求旺盛之际将新产品推向市场。如果您想要做的不仅仅是从一个批次切换到另一个批次,而是实际上在同一条生产线上同时运行混合批次。在这些情况下,毫无疑问:自适应制造始终是正确的选择。

  • 在这些情况下,选择自适应方案毫无悬念:
  • 电子商务商品的个性化
  • 赶上新趋势的浪潮
  • 同时运行混合批次

“自适应”只是“柔性”的同义词吗?

自适应制造与柔性制造有何不同?

从历史上看,制造业一直与生产力有关——关于效率和规模经济。但是,如果您看看当今消费者和市场的需求,柔性正在成为越来越多制造商的驱动因素。我们第一次听说柔性制造系统(FMS)大约在10-15年前。这些系统旨在在同一条生产线上处理多种产品。但是:我们必须事先了解这些产品,并且必须要这些产品的生产需求设计到流程中去。

自适应制造将柔性带入一个全新的维度。切换批次不仅成为可能,而且毫不费力 - 甚至是瞬时的。通过对单个产品的完全控制,您可以根据需要在每个周期更改格式。自适应制造为处理不可预见的未来产品和在同一批次中运行多个SKU(库存单位)打开了大门。

柔性通常可以通过伺服控制来实现。另一方面,自适应包括一套全新的功能,只有当您整合机电一体化运输、机器人、机器视觉和仿真等关键赋能技术时,这些功能才会出现。柔性在一定的范围内为您提供自由,但通过自适应制造,这些范围边界将不再存在。正因为如此,它驱使我们放开思路,以新的方式思考产品的制造、组装和包装方式。

我们已经讨论了柔性,那么可用性、性能和质量又是什么情况呢?

自适应制造如何影响OEE

制造商通过自适应制造将其 OEE 分数提高了 50% 或更多。 这是因为自适应解决方案会影响所有三个 OEE 因素:可用性、性能和质量。通过大幅减少转换时间,它们为生产运营留下了更多的可用性。通过实现较慢处理站的并行化,它们以最小的占用空间提高了性能。借助电磁技术的分流器和高性能机器视觉,在全速生产过程中,及早识别和消除浪费,从而提高质量

  • 可用性
  • 缩短或消除产品转换的停机时间
  • 独立控制,提高容错
  • 自动跳过故障站点
  • 性能
  • 不间断的生产力:所有修改都是在轨或者动态
  • 处理密度:不做无用的输送或处理
  • 并行处理:性能翻倍,占地不变
  • 质量
  • 更紧密的同步,实现更严格的公差
  • 在线质量控制和及早缺陷消除
  • 强大的容错能力,降低废品率

医疗器械装配领域的一位贝加莱客户设法减少了机器的占地面积,同时实现了两位数的生产率提升。最后,他们毕竟不需要新造一个昂贵的无尘室。

看看他们怎么做的:



请选择国家和语言

B&R Logo