Est-ce que les systèmes adaptatifs répondent à tous les besoins de fabrication ?
Selon B&R, la réponse aux plus grands défis de fabrication d'aujourd'hui réside dans l'adaptativité des équipements. Est-ce qu'une solution de fabrication adaptative est toujours le bon choix ?
Wlady Martino – Non, pas forcément. Si vous produisez, jour après jour, de grandes quantités d'articles identiques, vous ne gagnerez pas grand-chose avec une solution adaptative. En revanche, si vous commencez à produire de plus en plus de lots sur la même ligne, vous finissez par atteindre un seuil à partir duquel l'investissement dans une solution adaptative s'avère clairement payant, tant sur le plan du temps nécessaire pour les changements de produits que sur celui des besoins en personnel et en formation.
La pertinence d'une solution adaptative est donc une question de seuil.
W. Martino – Oui, et il y a même un deuxième seuil : celui à partir duquel une solution adaptative n'est plus seulement bénéfique, mais aussi indispensable. Si vous avez des clients qui personnalisent leurs articles vendus sur des plateformes de commerce en ligne, si vous voulez suivre les nouvelles tendances et lancer des produits le plus vite possible avant que la demande ne retombe, ou si vous voulez produire, simultanément et sur la même ligne, plusieurs lots mixés, alors vous ferez toujours le bon choix si vous optez pour une solution de fabrication adaptative.
- Cas où l'utilisation d'une solution adaptative s'impose :
- Personnalisation d'articles liée au commerce en ligne
- Production alignée sur des tendances changeantes
- Production simultanée de lots mixés sur la même ligne

Est-ce que le mot adaptatif est juste un synonyme du mot flexible ?
En quoi un système de fabrication adaptatif est-il différent d'un système de fabrication flexible ?
Historiquement, la fabrication a toujours été régie par des objectifs de productivité, d'efficacité et d'économies d'échelle. Cependant, en raison des attentes des consommateurs et des marchés d'aujourd'hui, ce sont désormais des objectifs de flexibilité qui priment pour un nombre croissant de fabricants. Il y a une quinzaine d'années, on a commencé à parler de systèmes de fabrication flexibles (FMS). Ces systèmes sont conçus pour gérer de multiples produits sur la même ligne. À ceci près que ces produits doivent être préalablement connus et que le process doit être conçu en fonction d'eux.
La fabrication adaptative donne à la notion de flexibilité une toute nouvelle dimension. Avec ce type de fabrication, passer d'un lot de production à l'autre est une opération qui s'effectue sans effort et même instantanément. Si vous le souhaitez, en contrôlant chaque produit individuellement, vous pouvez changer de format à chaque cycle. Un système de fabrication adaptatif saura fabriquer des produits encore inconnus au moment de sa conception et saura gérer de multiples UGS (unités de gestion de stocks) dans le même lot.
Généralement, un système de fabrication flexible peut être réalisé à l'aide uniquement de servo-contrôleurs. En revanche, un système de fabrication adaptatif doit présenter de toutes nouvelles aptitudes. Et l'acquisition de ces aptitudes passe par l'incorporation de technologies clé telles que le convoyage magnétique intelligent, la robotique, la vision et la simulation. Un système de fabrication flexible vous donne une liberté qui ne peut aller au-delà de certaines limites. Avec un système adaptatif, ces barrières tombent. Ceci nous conduit à repenser la manière dont certains produits peuvent être fabriqués, assemblés et conditionnés.
1240x367 - (28 Ko)
Position: Global Segment Manager - Packaging
Quote: Un système de fabrication flexible vous permet de gérer de multiples produits sur la même ligne. Un système de fabrication adaptatif saura gérer des produits nouveaux et que vous ne connaissez pas encore, sécurisant ainsi vos investissements.
Content: Parlons-en avec le hashtag #ThinkAdaptive
Se connecter au profil LinkedIn
Type: