¿La respuesta es siempre un enfoque adaptativo?
B&R presenta argumentos convincentes de que la adaptabilidad es la respuesta a las principales dificultades de la fabricación actual. ¿Es siempre la solución de fabricación adaptativa la elección correcta?
Wlady Martino: No, eso no es del todo cierto. Si la fábrica está optimizada para producir grandes cantidades de artículos idénticos día tras día, entonces no se ganará demasiado con la adaptabilidad. En cambio, si se empiezan a producir cada vez más lotes en la misma línea de producción, se llega a un punto en el que invertir en una solución adaptativa empieza a ser realmente rentable en lo referente al tiempo ahorrado en cambios y limpieza, así como en lo referente al personal y la formación.
Entonces, ¿hay un umbral?
Martino: Sí, e incluso se llega a otro punto en el que una solución adaptativa no solo es beneficiosa, sino esencial. Si tiene clientes que personalizan sus artículos en plataformas de comercio electrónico. Si desea aprovechar la ola de las nuevas tendencias y sacar nuevos productos al mercado mientras la demanda está en auge. Si desea hacer algo más que cambiar de un lote a otro y trabajar con lotes mixtos simultáneamente en la misma línea de producción. En estos casos, no hay duda: la fabricación adaptativa es siempre la opción adecuada.
- En estos casos, no hay duda:
- Gestionar la personalización del comercio electrónico
- Subirse a la ola de las nuevas tendencias
- Fabricar lotes mixtos simultáneamente

¿El enfoque adaptativo es solo otra manera de decir que es flexible?
¿En qué se diferencia la fabricación adaptativa de la fabricación flexible?
Históricamente, en la fabricación siempre se han tenido en cuenta la productividad, la eficiencia y las economías de escala. Pero si se observan las exigencias de los consumidores y mercados actuales, la flexibilidad se está convirtiendo en el factor impulsor para un número cada vez mayor de fabricantes. Se empezó a hablar de sistemas de fabricación flexible (FMS, por sus siglas en inglés) hará unos 10 o 15 años. Se trata de sistemas construidos para manejar múltiples productos en la misma línea de producción. Pero esos productos deben conocerse de antemano y sus requisitos deben incorporarse al proceso.
La fabricación adaptativa permite llevar la flexibilidad a una dimensión completamente nueva. No solo pueden cambiarse los lotes, sino que también puede hacerse sin ningún esfuerzo, e incluso de manera instantánea. Gracias a un control total sobre los productos individuales, se pueden cambiar los formatos en cada ciclo si así se desea. La fabricación adaptativa abre la puerta a la gestión de productos futuros no previstos y a la ejecución de múltiples SKU (unidades de mantenimiento de existencias) en el mismo lote.
En general, la flexibilidad solo se puede conseguir utilizando servocontroles. La adaptabilidad, por otro lado, incluye un conjunto completamente nuevo de funcionalidades que solo surgen cuando se incorporan tecnologías instrumentales clave como son el transporte mecatrónico, la robótica, la visión artificial y la simulación. La flexibilidad aporta libertad dentro de ciertos límites, pero con la fabricación adaptativa esos límites ya no existen. Y ello representa un desafío que nos invita a abrir nuestras mentes a nuevas formas de pensar acerca de cómo se fabrican, ensamblan y empaquetan los productos.

Hemos hablado de flexibilidad, pero ¿qué pasa con la disponibilidad, el rendimiento y la calidad?
¿Cómo afecta la fabricación adaptativa al OEE (Eficiencia General de los Equipos)?
Los fabricantes están aumentando sus registros de eficiencia general del equipo en un 50% (e incluso más) gracias a la fabricación adaptativa. Ello se debe a que las soluciones adaptativas influyen en los tres factores del OEE: disponibilidad, rendimiento y calidad. Al reducir drásticamente los tiempos de cambio, se dispone de una mayor disponibilidad para la operación productiva. Al permitir la paralelización de estaciones de procesamiento más lentas, se multiplica el rendimiento con un mínimo espacio adicional. Gracias a los desviadores electromagnéticos y a la visión artificial de alto rendimiento, se consigue mejorar la calidad identificando y eliminando los residuos de forma temprana y a máxima velocidad.
- Disponibilidad
- Poco o ningún tiempo de inactividad para el cambio
- Control individual para la tolerancia a los fallos
- Saltar automáticamente las estaciones que funcionan mal
- Rendimiento
- Productividad ininterrumpida: en marcha y en movimiento
- Densidad de procesamiento: sin desperdicio de transporte o manipulación
- Procesamiento en paralelo: multiplique el rendimiento, no el tamaño
- Calidad
- Sincronización más estricta para unas tolerancias más estrictas
- Control de calidad en la línea de producción y eliminación temprana de defectos
- Sólida tolerancia a los fallos para reducir la producción de residuos
Un cliente de B&R del sector del ensamblaje de dispositivos médicos logró reducir el espacio ocupado por su máquina y, al mismo tiempo, logró un aumento de dos dígitos en la productividad. En definitiva, no era necesario crear una nueva y costosa sala blanca.
Se hizo de esta forma:
1240x367 - (28 KB)
Position: Gerente de segmento global: Envasado
Quote: La flexibilidad le permite gestionar varios productos en la misma línea. Pero con la fabricación adaptativa, puede incluso manejar productos nuevos y desconocidos, y asegurar realmente sus inversiones de cara al futuro.
Content: Hablemos de lo que significa #ThinkAdaptive
Síganos en LinkedIn
Type: