IMA Active公司ADAPTA系列胶囊填充机以在多产品加药方面的卓越精度和柔性而闻名。得益于其贝加莱自动化平台的紧凑性能,新型ADAPTA 50具有所有高级功能,而在占地面积方面,与现有机型相比却缩小了三分之一。
“一天一苹果,医生远离我”的说法我们早就听说过。遗憾的是,现实往往要复杂得多。在一天中的不同时间服用多剂不同的药物,让我们的生活中充满了图表、清单和药盒。混淆或错过剂量可能会对我们的健康产生危险的副作用。然而,即使我们都做对了,药物管理仍然会成为我们持续不断的压力来源。随着老龄化人口的增加,这种现象始终在影响着更多人。


科技提升生活品质
将多种药物组合在一个胶囊中是一种更安全、更方便的解决方案。早上服用一次,即可实现全天定时释药。药物相互作用和摄取时间会自动计算,患者可以过他们自己的生活,不必担心错过剂量。然而,可靠、准确、高速填充不同药物绝非易事。这需要使用非常精确和柔性的机器——比如意大利固体药物制剂专家IMA Active公司提供的机器。
该公司的ADAPTA 100和200型胶囊填充机可以为粉剂、丸剂、片剂、微片和针剂提供100%的在线质量控制和即插即用的加药装置。IMA为了满足新的市场需求,最近在其胶囊填充机系列中扩充了新款的紧凑型ADAPTA 50。新机器融入了所有这些高级功能,在占地面积方面,与现有机型相比却缩小了三分之一。

集成平台,紧凑性能
“在制药和生命科学等要求严苛的市场中,性能最终关乎患者安全,”IMA Active公司自动化经理Marco Minardi说道。“因此,对于像ADAPTA这样的一流产品线,机器的各个方面都必须满足尽可能最高要求,尤其在自动化技术方面。”新型ADAPTA 50拥有紧凑尺寸,这意味着IMA必须在比以往更紧密空间内满足其严苛的性能要求。
多产品给药的复杂定时会产生大量数据,这些数据需要得到非常快速地处理,并与其它功能协调一致,例如重量分析质量控制所用的嵌入式磁悬浮电子秤。“借助贝加莱的Automation PC 3100,我们在紧凑的无风扇机壳内获得了所需的算力,”Minardi说道。“而HMI应用直接运行在贝加莱Panel PC 3100操作面板上则为我们节省了额外的控制柜空间。”
ADAPTA 50的加药单元需要与快速移动的胶囊进行极为精确地对齐。“得益于贝加莱三轴ACOPOS P3伺服驱动器的紧凑性能,我们能够在原机柜三分之一的空间内解决这一高动态过程。”

维护简单,接线减半
整个贝加莱解决方案通过POWERLINK网络进行连接,循环时间仅为400微秒,全部都在贝加莱通用工程环境Automation Studio中进行配置。“这大幅缩短了我们新机器的上市时间,”Minardi说道,“而且我们可以轻松添加光学剂量验证等选项。”光学剂量验证使用了贝加莱机器视觉解决方案,可与高速过程实现完美同步,其集成智能节省了宝贵的机柜空间。
贝加莱产品的紧凑性还使远程硬件可以被放置在机器周围,从而简化接线和维护。“得益于openSAFETY和POWERLINK,我们的分布式安全组件可以与机器控制系统进行无缝通信,而接线量只有原来的一半,”Minardi确认道。
紧密合作,持久成功
Minardi表示,IMA Active尤其看重贝加莱的客户聚焦。“他们很容易沟通,能够迅速了解我们的需求,随时准备好在项目的每个阶段解决挑战。”另一大决定性因素是贝加莱强大的全球影响力——对于像IMA这样将90%的机器销往国外的公司来说,这一点尤其重要。“我们与贝加莱的合作使我们充满信心,确信我们在世界各地的机器将始终具有可靠的一流性能,并采用最新的自动化技术。”
IMA集团的首选自动化供应商
贝加莱与IMA Active的合作始于2000年,自2017年以来,他们一直是整个IMA集团的首选自动化供应商,IMA集团是药品、化妆品、食品、茶和咖啡加工及包装的全球领导者。
1600x900 - (107 KB)
Position: 自动化经理,IMA Active
Quote: “他们很容易沟通,能够迅速了解我们的需求,随时准备好在项目的每个阶段解决挑战。”
Content:
Type: blog_about_customer