10 ans de sécurité intégrée chez B&R

En 2008, B&R introduisait sur le marché sa technologie de sécurité intégrée. Dans les 10 années qui ont suivi, B&R s'est fait une place parmi les tout premiers fabricants mondiaux de systèmes de sécurité programmable. Franz Kaufleitner, chef de produit sécurité intégrée chez B&R, explique comment la société est passée du rang de nouvel acteur à celui de faiseur de tendances dans l'industrie de la sécurité.

Franz Kaufleitner, chef de produits Integrated Safety Technology chez B&R

Monsieur Kaufleitner, quand la société B&R a-t-elle décidé de développer une technologie de sécurité ?

B&R a toujours suivi une approche holistique dans la conception de ses systèmes. L'extension de notre portfolio avec des fonctions de sécurité s'est donc faite naturellement. En 2000, nous avions déjà équipé nos servovariateurs ACOPOS d'une fonction de déconnexion sûre de couple (STO) 100% électronique. Une nouveauté dont le retentissement a été mondial et que l'industrie a ensuite largement adoptée. En 2004, nous avons pris la décision de développer une technologie de sécurité intégrée incluant des contrôleurs, un outil de programmation, un protocole de sécurité, des E/S Safe et des fonctions Safe Motion. En 2008, au moment où l'engouement médiatique autour de la sécurité battait son plein, nous étions déjà en mesure de fournir à nos clients une solution de sécurité complète et intégrée.

En quoi la technologie de sécurité de B&R est-elle différente de celle utilisée par d'autres systèmes ?

La sécurité doit contribuer à la performance globale de l'automatisme, et non la dégrader. Bon nombre de systèmes de sécurité se focalisent sur l'arrêt de la machine. Chez nous, le maintien de la production est essentiel. Notre bibliothèque complète de fonctions de sécurité permet de répondre aux exigences de sécurité avec davantage de souplesse. Avec notre technologie, une seule et unique application de sécurité suffit pour gérer les multiples variantes d'une machine modulaire. Le potentiel qu'offre cette flexibilité à nos clients a toujours été notre moteur. La sécurité ne saurait se réduire au simple arrêt de la machine.

Comment le portfolio sécurité de B&R a-t-il évolué depuis l'introduction sur le marché en 2008 ?

Nous avons posé la toute première pierre en 2008 avec un automate de sécurité et des modules d'E/S dotés de quatre entrées digitales sûres et de quatre sorties digitales sûres. Depuis cette date, nous étendons constamment le portfolio, dans deux directions. D'un côté, nous introduisons sur le marché des fonctions et des produits radicalement novateurs comme, par exemple, les fonctions de sécurité SafeROBOTICS pour les chaînes cinématiques, et DataToSafeDATA pour incorporer des signaux standard à des fonctions de sécurité. Aujourd'hui, le portfolio sécurité de B&R présente plus de 120 produits différents.

Et dans quelle autre direction étendez-vous votre portfolio ?

Nous étendons la conformité de nos produits à d'autres industries ou d'autres applications. Nous avons ainsi commencé par cibler les besoins traditionnels des fabricants de machines, puis nous avons introduit des produits avec protection IP67, des produits tropicalisés, et également des produits présentant de nouvelles certifications, dont la certification DNV GL pour les applications maritimes ou offshore. Nos produits de sécurité sont aujourd'hui aussi utilisés dans des éoliennes, des systèmes scéniques, des ascenseurs, des installations de process, des aciéries, des centres logistiques, et bien d'autres applications.

La technologie de sécurité de B&R est souvent associée à openSAFETY. Qu'y a-t-il de nouveau sur ce plan ?

openSAFETY fait partie des trois protocoles de sécurité qui ont connu le plus de succès à travers le monde. Comme il est open source, il trouve aussi de nombreuses applications n'ayant pas de lien direct avec B&R. Une d'entre elles est la nouvelle barrière immatérielle openSAFETY de Datalogic. Cette barrière immatérielle est dotée d'une interface POWERLINK/openSAFETY et s'intègre ainsi directement aux réseaux des machines.

En savoir plus sur la barrière immatérielle openSAFETY

Que nous réserve l'avenir ?

Nous allons poursuivre l'extension du portfolio dans les deux directions que je viens d'évoquer. En ce qui concerne les fonctionnalités, notre technologie de sécurité intégrée fera partie intégrante de notre framework logiciel mapp. Des solutions prêtes à l'emploi seront ainsi proposées pour la gestion des options machine en lien avec la sécurité.
Les composants mapp dialoguent entre eux. Les composants mapp pour la sécurité seront ainsi connectés automatiquement avec les composants mapp gérant les utilisateurs, les alarmes ou la visualisation, sans que l'utilisateur n'écrive une seule ligne de code. Concrètement, cela peut se traduire comme ceci : en dialoguant avec le système de gestion d'utilisateurs, l'application de visualisation apprend si l'utilisateur connecté est autorisé à changer de mode de fonctionnement. Si oui, et seulement dans ce cas, elle affiche les options correspondantes. En ce qui concerne l'extension de notre portfolio à d'autres branches ou d'autres applications, le nouveau contrôleur X90 Safety apportera tous les avantages de notre technologie de sécurité intégrée aux applications mobiles comme, par exemple, les équipements agricoles, les véhicules municipaux, les excavatrices et les grues.

Nos clients peuvent être rassurés, nous aurons toujours un train d'avance. Lorsqu'un fabricant de machines opte pour la technologie de sécurité de B&R, il fait le choix de la longévité et de la pérennité. Ces dix dernières années, nous avons démontré que cette technologie offre bien d'autres perspectives que l'arrêt pur et simple de la machine.

Comment fonctionne la technologie de sécurité de B&R ?

Vidéo : La technologie de sécurité de B&R

Franz Kaufleitner

Chef de produit Integrated Safety Technology chez B&R

Ces dix dernières années, nous avons démontré que notre technologie de sécurité offre bien d'autres perspectives que l'arrêt pur et simple de la machine.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo