Das Konsumverhalten hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Kleine Losgrößen sind inzwischen das A und O. Das stellt Maschinenhersteller für die Verpackungsindustrie vor große Herausforderungen, denn mit kleineren Losgrößen stehen häufige Maschinenumrüstungen an der Tagesordnung. Der Druck- und Verpackungsmaschinenhersteller DCM-ATN reagiert auf diesen Wandel und entwickelt nun Maschinen, die sich ohne manuellen Aufwand umrüsten lassen. Dabei setzt das Unternehmen auf Automatisierungstechnik von B&R.
Unvorhersehbare Schwankungen bei der Nachfrage und der anhaltende Trend zu kleineren Losgrößen stellen Verpackungshersteller vor neue Herausforderungen. Sie suchen nach Lösungen, mit denen sie die Rüstzeiten reduzieren und die Performance ihrer Maschinen überwachen können. Der Maschinenhersteller DCM-ATN entwickelt Anlagen, die flexible Kunststoffe und Kartonagen zu Beuteln, Packungen und Hüllen verarbeiten. Nun arbeitet das Unternehmen an einer neuen Generation von intelligenten Maschinen.
Eine davon ist der SuperTigre, ein vollautomatisierter Rollenschneider. Parallel dazu hat DCM-ATN eine Edge-Connectivity-Lösung entwickelt, die es ermöglicht, Maschinen zu überwachen und umfassende Leistungsanalysen zu erstellen.
Weniger Ausschuss und manuelle Arbeit
„Aus unserer langjährigen Zusammenarbeit mit B&R wussten wir, dass wir mit unserer neuen Entwicklung bei unserem Automatisierungspartner in den besten Händen sind“, sagt Matthieu Lorchel, Verkaufsingenieur bei DCM-ATN. „Insbesondere das Know-how von B&R im Bereich Antriebstechnik und die integrierten Softwarelösungen rund um Konfiguration, Programmierung und Diagnose, die in einem einzigen Tool vereint sind, haben es uns ermöglicht, die Bedienung zu vereinfachen und den Anteil manueller Arbeit zu reduzieren.“
In Zusammenarbeit mit B&R hat DCM-ATN seinen neuen Rollenschneider mit neuen Funktionen ausgestattet, die die Produktivität entscheidend erhöhen. So ist der SuperTigre in der Lage, die Schnittposition automatisch anzupassen und mit einer Kamera zu überwachen. Darüber hinaus erfolgen der Querschneidevorgang und die Sicherung der geschnittenen Rollen mit Klebeband automatisch. Auch Rollenwechsel und -entnahme sowie die Positionierung des Rollenkerns erfordern kein manuelles Eingreifen.

Bedienung so einfach wie am Smartphone
Bei der Produktion kleiner Chargen muss der Bediener häufig mit der Maschine interagieren. Das Bedienterminal und das Design der Visualisierung spielen daher eine zentrale Rolle. „Wir wollten die Bedieneroberfläche des SuperTigre so einfach wie die eines Smartphones gestalten“, erklärt Alexandre Métay, Leiter des Bereichs Automatisierung bei DCM-ATN. „Wir haben nach einer Softwarelösung gesucht, mit der wir webbasierte Anwendungen erstellen können. Und nach einem Multitouch-Bedienterminal, das diese unterstützt.“
Mit den Bedienterminals der Power-Panel-Serie von B&R und der Softwarekomponente mapp View fand Métay die perfekte Lösung, um eine leistungsfähige und intuitive webbasierte Visualisierung zu erstellen. Dafür wurden keine Kenntnisse in der Webprogrammierung benötigt. „Unsere Automatisierungsingenieure mussten lediglich die Widgets per Drag-and-drop auf ihren Platz ziehen und konfigurieren“, sagt Métay.

Edge Monitoring für alle Maschinen
Um in schwankenden Märkten an Effizienz zu gewinnen, müssen Maschinenhersteller Daten sammeln, verarbeiten und visualisieren, um die Leistung ihrer Maschinen und ihrer Teams besser beurteilen zu können. Aus diesem Grund hat DCM ConnectiVision entwickelt. Dabei handelt es sich um ein umfassendes Monitoring-System, das auf einem Edge-Controller-PC von B&R basiert.
ConnectiVision ist für alle DCM-ATN-Maschinen verfügbar. Es bietet eine Vielzahl von Modulen, mit denen die Maschinenaktivität überwacht, Berichte erstellt und die Maschinenleistung von einem Tablet, Smartphone oder PC aus verfolgt werden kann.
Weltweit nah am Kunden
Wie B&R ist auch DCM-ATN stark auf den Kundensupport ausgerichtet. „Die Verantwortung für die Wartung liegt beim Anlagenlieferanten“, erklärt Lorchel. „Daher ist die Qualität des Kundenservices in unseren Märkten essenziell.“ DCM-ATN bietet Serviceverträge an, die den technischen Support und die Wartung abdecken.
Um diese Leistungen weltweit erfolgreich anbieten zu können, greift das Unternehmen auf Mitarbeiter in Europa, Amerika und Asien sowie auf das internationale Netzwerk von B&R zurück. „Da 85 % unseres Umsatzes aus dem Export stammen, sind die globale Präsenz und der hochwertige Support von B&R ein echter Gewinn für unser Geschäftsmodell“, sagt Lorchel. „Unsere Belegschaft besteht aus zwölf unterschiedlichen Nationalitäten. Mit B&R haben wir einen Partner gefunden, der unsere Unternehmenskultur der internationalen Zusammenarbeit perfekt ergänzt.“
mapp View
Mit der von DCM-ATN entwickelten webbasierten Bedieneroberfläche auf der Basis von mapp View ist es nun erheblich einfacher, Rollenschneider einzurichten und zu bedienen. Um die Visualisierung auf Basis von Widgets zu erstellen, sind keine Kenntnisse der Web-Programmierung nötig.
Edge Controller
DCM-ATM hat mit der Edge-Controller-Lösung von B&R eine umfassende Schnittstelle zur Maschinenüberwachung und -steuerung entwickelt. Verpackungshersteller können damit Leistungsdaten von einem PC, Tablet oder Smartphone aus erfassen und abbilden.
1600x1067 - (179 KB)
Position: Verkaufsingenieur, DCM-ATN
Quote: „Die globale Präsenz und der hochwertige Support von B&R sind ein echter Gewinn für unser Geschäftsmodell.“
Content:
Type: