Beste Karten für höchste Produktivität

Die Melzer Maschinenbau GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Produktionslinien für Smart Cards und Labels. Für die hohe Präzision, Flexibilität und Produktionsgeschwindigkeit der Maschinen sorgt unter anderem die Antriebs- und Automatisierungstechnik von B&R. In Kombination mit dem Service und Support des österreichischen Automatisierungsspezialisten hat Melzer beste Karten, auch in Zukunft in der ersten Liga der ID-Systemhersteller mitzuspielen.

Moderne Ausweise und Chipkarten sind wahre Hightech-Kunstwerke, die wir meist unbeachtet in unserer Brieftasche mit uns herumtragen. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen wie RFID, Mikrochip oder Hologramm erhöhen sie die Sicherheit und Effizienz im Alltag. Sie ermöglichen schnelle Identifikation, sicheres Bezahlen und erleichtern den Zugang zu Dienstleistungen. Ohne sie würde unsere digitale Welt nicht mehr funktionieren.

Melzer: Smarte Kartentechnologie für die Welt

Spezialist für die Herstellung solcher intelligenten Plastikkarten ist die Melzer Maschinenbau GmbH aus Schwelm. Das mittelständische Familienunternehmen entwickelt und baut modulare Produktionslinien für die Herstellung von Plastikkarten, Chipkarten, RFID-Karten, RFID-lnlays, Personalausweisen, e-Pässen und e-Visa-Aufklebern. Zum Produktportfolio gehören auch innovative Maschinen für die Herstellung von Smart Labels, wie sie beispielsweise als Kofferanhänger, Smart Ticket oder Funketiketten genutzt werden.

Weltweit schätzen Unternehmen und Behörden die Kompetenz der Schwelmer, wenn es um Maschinen zur Herstellung hochsicherer Ausweise geht. Welche das genau sind, bleibt Betriebsgeheimnis, nur so viel verrät Dirk Melzer, Technical Director Sales bei der Melzer GmbH: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Ausweis oder eine Karte in der Brieftasche haben, die auf einer unserer Maschinen hergestellt wurde, ist sehr hoch.“

Auf den Produktionsmaschinen von Melzer müssen eine große Anzahl von Achsen mit hoher Geschwindigkeit und Präzision geregelt werden. (Bild: Melzer GmbH)

Präzision und Geschwindigkeit sind gefragt

Neben Präzision zeichnen sich die Melzer-Maschinen auch durch Flexibilität und Modularität sowie Produktionsgeschwindigkeit aus. So reicht die Leistung der Smart-Label-Linien vom Einstiegsmodell SL-1 mit rund 7.000 Labels pro Stunde bis zum Hochleistungsmodell SL-600 mit 60.000 getesteten Produkten pro Stunde. „Mit unserem intelligenten Produktionskonzept garantieren wir dem Kunden niedrigste Stückkosten bei jeder Auftragsgröße“, erklärt Melzer.

Einen entscheidenden Anteil an der Leistungsfähigkeit der Maschine hat die Antriebs- und Automatisierungstechnik. „Bei unseren Smart-Label-Linien ist die präzise und schnelle Ansteuerung der Heißleim-Köpfe und des Vorschubs im Zusammenspiel mit dem Leimauftrag der Pumpen entscheidend“, so Melzer. Eine Aufgabe, die für einen früheren Lieferanten von Melzer, einen namhaften deutschen Hersteller von Antriebs- und Steuerungslösungen, so herausfordernd war, dass man sich nach einer Alternative umsah.

Bei der Auswahl der Antriebe und Steuerungen für die neue Smart-Label-Linie wurden verschiedene Automatisierungshersteller getestet. Dabei überzeugte B&R durch die Kombination aus Leistung und Service gegenüber allen Mitbewerbern.

Mit dem bisherigen Lieferanten der Antriebssysteme war es nicht möglich, Stückzahl und Qualität in der Smart-Label-Linie gleichzeitig zu optimieren. „Wir hatten bei diesem Hersteller einen Parameter, der den Prozess entweder auf Genauigkeit oder auf Schnelligkeit optimierte“, erinnert sich Melzer schmunzelnd, „– beides zusammen ging nicht. Erst der Wechsel auf das Antriebssystem mit B&R brachte die Anlage in den gewünschten sauberen und hochpräzisen Bereich“, erklärt Melzer.

Bei der neuen Maschinenlinie muss eine große Anzahl von Achsen mit hoher Geschwindigkeit und Präzision geregelt werden – eine Aufgabe, bei der die Servoantriebe und Motoren von B&R ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Nach den guten Erfahrungen mit dem ersten Projekt entschied sich der Melzer, künftig bei allen Linien auf Antriebe und Automatisierungstechnik von B&R zu setzen.

Gesamtpaket entscheidet

So kommt nun im gesamten Maschinenportfolio von Melzer Antriebs- und Automatisierungstechnik mit dem B&R- Label zum Einsatz: Dazu gehören unter anderem ACOPOSmicro, ACOPOS P3, ACOPOSmulti sowie die Synchronmotoren der Baureihe 8LS. Auch integrated Safety von B&R sorgt nun in den Maschinen von Melzer für hohe Produktivität ohne Abstriche bei der Sicherheit.

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von B&R war „das Gesamtpaket aus der Leistungsfähigkeit der Automatisierungskomponenten, die eine überragende Verarbeitungsgeschwindigkeit der Maschinen ermöglichen – kombiniert mit dem Service und Support“, fasst Melzer zusammen. Der Service des Vorlieferanten war teilweise sehr umständlich. Heute schätzt man in Schwelm die unkomplizierte partnerschaftliche Zusammenarbeit und die schnelle Reaktion bei Fragen.



Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo