Tener todas las cartas en la mano para lograr la máxima productividad

Melzer Maschinenbau GmbH es uno de los principales fabricantes mundiales de líneas de producción de etiquetas y tarjetas inteligentes. La tecnología de servoaccionamiento y automatización de B&R desempeña un papel importante a la hora de garantizar la alta precisión, flexibilidad y velocidad de producción de las máquinas. En combinación con el servicio y la asistencia que ofrece el especialista austriaco en automatización, Melzer tiene muchas posibilidades de seguir siendo uno de los principales fabricantes de sistemas de identificación en el futuro.

Los modernos carnés de identidad y tarjetas con chip son auténticas obras de arte de alta tecnología que solemos llevar desapercibidas en la cartera. Equipados con numerosas funciones, como RFID, microchip u holograma, aumentan la seguridad y la eficiencia en la vida cotidiana. Permiten una identificación rápida, un pago seguro y facilitan el acceso a los servicios. Sin ellos, nuestro mundo digital dejaría de funcionar.

Melzer: tecnología de tarjetas inteligentes para el mundo

La empresa Melzer Maschinenbau GmbH de Schwelm está especializada en la fabricación de este tipo de tarjetas de plástico inteligentes. Esta mediana empresa familiar desarrolla y construye líneas de producción modulares para la fabricación de tarjetas de plástico, tarjetas con chip, tarjetas RFID, incrustaciones RFID, carnés de identidad, pasaportes electrónicos y pegatinas para visados electrónicos. Su cartera de productos también incluye máquinas innovadoras para producir etiquetas inteligentes, como las utilizadas para etiquetas de equipaje, billetes inteligentes o etiquetas inalámbricas.

Empresas y autoridades de todo el mundo valoran la experiencia de Schwelm en materia de máquinas para producir carnés de identidad de alta seguridad. En qué consisten exactamente sigue siendo un secreto de empresa, pero Dirk Melzer, director técnico de ventas de Melzer GmbH, nos explica: "La probabilidad de que usted lleve en su cartera un carné de identidad o una tarjeta fabricada en una de nuestras máquinas es muy alta".

En las máquinas de producción de Melzer es necesario controlar un gran número de ejes a alta velocidad y con gran precisión. (Imagen: Melzer GmbH)

La precisión y la velocidad son esenciales

Además de por su precisión, las máquinas de Melzer se caracterizan también por su flexibilidad, modularidad y velocidad de producción. El rendimiento de las líneas de etiquetas inteligentes abarca desde el modelo básico SL-1, con unas 7.000 etiquetas por hora, hasta el modelo de alto rendimiento SL-600, con 60.000 productos probados por hora. "Con nuestro concepto de producción inteligente, garantizamos al cliente los costes unitarios más bajos para cada tamaño de pedido", explica Melzer.

La tecnología de servoaccionamiento y automatización desempeña un papel decisivo en el rendimiento de la máquina. "Con nuestras líneas de etiquetas inteligentes, es vital disponer de un control preciso y rápido de los cabezales termofusibles y del avance, en combinación con la aplicación de cola de las bombas", afirma Melzer. Una tarea que supuso un desafío tan grande para uno de los antiguos proveedores de Melzer, un conocido fabricante alemán de soluciones de accionamiento y control, que buscaron una alternativa.

A la hora de seleccionar los servoaccionamientos y controles para la nueva línea Smart Label, se probaron varios fabricantes de automatización. B&R destacó entre la competencia por su combinación de rendimiento y servicio.

Con el anterior proveedor de servoaccionamientos, no era posible optimizar al mismo tiempo la cantidad y la calidad en la línea de etiquetas inteligentes. "Con este fabricante teníamos un parámetro que optimizaba el proceso para la precisión o la velocidad", recuerda Melzer con una sonrisa, "pero ambas cosas no eran posibles". Solo después de cambiar al servoaccionamiento de B&R pudimos conseguir que el sistema alcanzara el rango de limpieza y alta precisión deseado", explica Melzer.

La nueva línea de máquinas requiere el control de alta velocidad y precisión de un gran número de ejes, una tarea en la que los servoaccionamientos y motores de B&R demuestran sus capacidades. Tras la experiencia positiva con el primer proyecto, Melzer decidió utilizar la tecnología de servoaccionamientos y automatización de B&R para todas las líneas futuras.

El paquete completo es decisivo

B&R se utiliza ahora en toda la gama de máquinas con tecnología de servoaccionamiento y automatización de Melzer, incluidos ACOPOSmicro, ACOPOS P3, ACOPOSmulti y los motores síncronos de la serie 8LS. La seguridad integrada de B&R ahora también garantiza una alta productividad en las máquinas Melzer sin comprometer la seguridad.

El factor decisivo a favor de B&R fue "el paquete completo, compuesto por el rendimiento de los componentes de automatización, que permite una extraordinaria velocidad de procesamiento de las máquinas, combinado con el servicio y la asistencia", resume Melzer. El servicio prestado por el anterior proveedor a veces resultaba poco práctico. En Schwelm agradecen la colaboración sencilla y cooperativa de B&R y su rápida respuesta a las preguntas.



Seleccione país e idioma

B&R Logo