Mehrstufiges Alarmierungskonzept
Das Alarmierungskonzept unterscheidet folgende vier Klassen:
Meldungen
Wichtige Ereignisse, die im Melde-/Alarmarchiv aufgezeichnet werden sollen, aber nicht in der Online-Alarmverarbeitung berücksichtigt werden.
Nicht quittierpflichtige Alarme
Ereignisse, die sofort als Alarm ausgegeben werden sollen. Diese werden im AlarmMonitor angezeigt, solange der Alarmzustand ansteht. Ändert der Alarm seinen Zustand, wird der Eintrag sofort aus dem AlarmMonitor entfernt und im Melde-/Alarmarchiv gespeichert.
Quittierpflichtige Alarme
Diese werden im System wie nicht quittierpflichtige Alarme behandelt. Sie werden jedoch erst dann aus dem AlarmMonitor entfernt und im Melde-/Alarmarchiv gespeichert, wenn sie quittiert wurden und nicht mehr anstehen.
Textquittierpflichtige Alarme
Diese müssen bei der Quittierung vom Operator einen Quittiertext erhalten. Nur wenn das Alarmsignal nicht mehr ansteht und der Operator den Alarm quittiert hat, wird der Eintrag aus dem AlarmMonitor entfernt und im Melde-/Alarmarchiv gespeichert.
Alarmhandling/Alarmquittierung
Die Alarme können mit der Maus, der Tastatur oder über Funktionstasten quittiert werden. Es können entweder alle, alle sichtbaren, alle selektierten oder einzelne Alarme quittiert werden.
Alarm beinhaltet signifikante Informationen
Zu jedem Alarm werden alle signifikanten Informationen erfasst, wie der Name des Operators, alle Stammdaten des Alarms sowie Zeiten für Kommen, Gehen, Quittierung und Kommentierung.
Zusätzliche Prozessdaten erfassbar
Darüber hinaus können zu jedem Alarm beliebige Prozessdaten erfasst werden.
Alarmgruppen
Die in den Alarmbausteinen verwendeten Gruppennamen werden für eine Gruppe bezüglich Anzeige, Quittierung und Sperrung definiert.
AlarmMonitor

AlarmMonitor
Der AlarmMonitor in APROL bietet dem angemeldeten Operator eine übersichtliche Darstellung aller Alarme, die ihm basierend auf dem Berechtigungssystem zugewiesen wurden. Neu eintreffende Störungen werden durch ein akustisches Signal hervorgehoben, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Die Berechtigungen zum Quittieren und Sperren von Alarmen können im Engineering gezielt und flexibel konfiguriert werden, sodass nur autorisierte Benutzer diese Funktionen ausführen dürfen.
Komfortable Sortierung/Filterung
Die Alarmdarstellung kann über beliebige Kriterien sortiert und gefiltert werden.
Numerische Anzeige der Alarmanzahl
Der AlarmMonitor zeigt dem Operator immer die Anzahl der anstehenden, quittierten und nicht quittierten Alarme an.
Wahlweise Ausdruck/Weiterleitung
Parallel zum AlarmMonitor können die Alarme auch auf Online-Alarmdruckern ausgegeben oder an einen Pager, ein Mobiltelefon bzw. eine Telefonanlage weitergeleitet werden.
Frei gestaltbares Look & Feel
Look & Feel und Funktionalität des AlarmMonitors sind frei konfigurierbar und können damit an firmenspezifische Bedienphilosophien angepasst werden.

AlarmMonitor fixierbar
Der AlarmMonitor ist frei in einem eigenen Fenster positionierbar oder fest im DisplayCenter eingebettet.
AlarmMonitor separat platzierbar
Bei einer Operator-Station mit Multiscreening kann der AlarmMonitor beispielsweise auf dem zweiten Bildschirm geöffnet werden, ohne dass wichtige Informationen in den Prozessbildern verdeckt werden.
Darstellungsform frei konfigurierbar
Die Darstellung der Alarme im AlarmMonitor kann im Engineering festgelegt werden.
Alarmfarben frei definierbar
Unterschiedliche Farbgebungen für quittierte und nicht quittierte sowie anstehende und nicht anstehende Alarme sind möglich.
Einzeilige/Mehrzeilige Darstellung wählbar
Mehrzeilige Darstellung der Alarme sowie mehrzeilige Alarmzeilen sind konfigurierbar.
Gemeinsame Darstellung von AlarmMonitoren mehrerer Projekte
Für die zentrale Überwachung mehrerer Automatisierungsinseln besteht die Möglichkeit, verschiedene AlarmMonitore in einer Operator-Oberfläche anzuzeigen.
AlarmMonitor zeigt Alarme von mehreren Projekten in einer gemeinsamen Liste
Bild zum Alarm/Interventionstext
Bildzuordnung
Zu jedem Alarm gibt es ein zugehöriges Prozessbild. Dieses Bild wird direkt über den Alarmeintrag im AlarmMonitor aufgeschaltet.
Hilfetext/Interventionstext
Als zusätzliche Hilfe im Alarmfall kann ein Interventionstext ausgegeben werden. Dieser Interventionstext wird mit Text, Bildern, Videos oder Live-Bildern einer Kamera zu einem Assistenten für den Operator.
SOP online abrufbar
Im Interventionstext können auch SOPs (Standard Operating Procedures) als HTML-Seite hinterlegt werden.
AlarmMonitor - Filterung

Trend zum Alarm

Trendzuordnung
Der Alarm kann mit verschiedenen Online-Werten und Zustandsparametern verknüpft werden. Dies bietet weitere Möglichkeiten zur schnellen Analyse.
Datenpunkte frei zuordnen
Beliebig viele Datenpunkte können via Drag-and-drop-Technik zusammengestellt werden.
AlarmMonitor- Alarmwerte

Sperren von Alarmen
Sperren selektiv oder über Alarmgruppe möglich
Alarme bzw. Alarmgruppen können zur Inbetriebnahmeunterstützung oder bei Wartungsarbeiten gesperrt und freigegeben werden.
Anzeige gesperrter Alarme in Listendarstellung
Die gesperrten Alarme können in einer Listendarstellung angezeigt werden. Von dort aus ist das Freigeben und Sperren weiterer Alarme und Alarmgruppen möglich.
AuditTrail erfasst Sperr- und Freigabeaktionen
Das Sperren und Freigeben von Alarmen kann nur von einem Operator ausgeführt werden, dem die Berechtigung dafür zugewiesen wurde. Alle Sperr- und Freigabeaktionen werden vom AuditTrail (Title 21 CFR Part 11, EU Annex 11) mitprotokolliert.
AlarmMonitor- Sperren und Freigeben von Alarmen