“感觉就像在家一样”

在贝加莱社区的互动已经开展四个月了

贝加莱社区是技术爱好者和工程师的聚会场所。这个人工智能支持的在线社区为所有贝加莱自动化技术用户提供了一个互动、分享想法和开发创新的论坛。自 2023 年 11 月推出以来发生了很多事情——这是一次有趣而迷人的旅程。现在让我们来与贝加莱产品经理同时也是贝加莱社区创始人 Brittany Langston 一起仔细回顾一下迄今为止所发生的一切了。

贝加莱能力在这里得到充分体现

“社区背后的理念是建立一个B&R用户的全球网络,促进知识共享,为日常挑战找到解决方案,”Langston 说。有了贝加莱社区,我们取得了圆满成功:无论是周末还是白天或晚上的任何时间,全天候访问让所有参与者都可以轻松提出问题或提供答案。在这里,来自世界各地的技术爱好者——包括机器制造商、集成商和最终用户的应用工程师——聚集在一起分享经验、共同解决问题并获取最新资源。贝加莱社区是一个公开的、免费的个人支持系统。基于人工智能的聊天机器人可以提供即时解答,并帮助用户诊断和解决问题。用户友好型论坛使分享技术知识变得毫不费力。通过集成的翻译功能,参与者可以用自己喜欢的语言进行交流——语言障碍已成为过去。下面我们可以看到一些关于社区如何合作的例子。

知识中心的精彩内容

  • 连接到 SL 或 SLX 安全控制器:美国一级支持团队的贡献,体现了全球合作的优势和力量。连接安全控制器的故障排除步骤是在这里开发;它们是实现顺利连接的关键。社区通过对论坛帖子的大量回复,补充并进一步完善了本已十分详尽的清单。
  • 在 mapp Motion 系统中调试驱动组件或轴系统:调试运动控制器对于新手来说可能是一个挑战。社区提供的分步说明让您更轻松地进入运动控制世界。
  • EasyUaClnt,简单的封装库:使用过 AsOpcUac 库编程的人都知道,每个功能都需要调用多个功能块。该库的设计理念是为用户提供一个清晰的界面,并将每个功能封装在一个功能块中。EasyUaClnt基于 AsOpcUac。

    共享信息与创意频道了解更多精彩内容!

共同成长,共同学习

社区向全球提供当地资源。从韩语技术指南到西班牙语技术通讯,再到丹麦语 YouTube 频道,社区为每个人提供了适合自己的资源。

自推出以来,经验丰富的会员在频道上提出问题,给出建议以及提供答案。Langston 强调:“目前注册会员已经超过 1,350 名,并且每天都有持续的参与,这表明人们对这样一个互动平台的兴趣和需求是显而易见的。”这些讨论证明了工业自动化领域协作的有效性和知识共享的必要性。

社区中的每一位新成员都带来独特的见解和专业知识,使平台更具价值。无论是经验丰富的专家还是自动化领域的新手,他们每一次的参与对于贝加莱社区的成功都至关重要。“我们诚挚地邀请大家:加入我们,共同促成这激动人心的数字化合作!”



请选择国家和语言

B&R Logo