Wenn Maschinen unsere Sprache sprechen

B&R und Microsoft bringen generative KI in die Automatisierungstechnik

B&R kooperiert mit Microsoft bei der Integration von künstlicher Intelligenz in industrielle Automatisierungssoftware. Durch die Integration von Microsofts Azure OpenAI Service in die Engineering-Workflows von B&R Automation Studio können Entwickler von Maschinenapplikationen mit Hilfe von intuitiven Prompts in natürlicher Sprache Code generieren, optimieren und kommentieren. Als Konzeptstudie für KI-gestützte Innovation hilft der neue Automation Studio CoPilot Maschinenbauern, mit neuen, bahnbrechenden und zuverlässigen Lösungen schneller auf den Markt zu kommen.

Die Fabriken von heute sind weit entfernt von den schmierigen Zahnrädern und dem scheppernden Stahl, die in unseren Köpfen lebendig geblieben sind. In diesen Meisterwerken orchestrierter Komplexität manövrieren kameragesteuerte Roboter und magnetisch schwebende Shuttles die Produkte durch streng choreographierte Prozesse, während Terabytes von Daten zur Analyse in die Cloud gestreamt werden. Hinter den Kulissen wird die gesamte Symphonie von ausgeklügelten Softwareapplikationen dirigiert, die mit Engineering-Tools wie Automation Studio von B&R erstellt wurden.

Generationswechsel im intuitiven Engineering

In der traditionellen Automatisierungstechnik müssen viele Zeilen Code von Experten für Hochsprachen manuell geschrieben und kommentiert werden - die Kooperation zwischen B&R und Microsoft soll das ändern. Automation Studio CoPilot integriert die leistungsstarken generativen KI-Funktionen von Microsoft Azure OpenAI in die universelle Engineering-Plattform von B&R. Dieser künstlich intelligente Programmierassistent übersetzt in natürlicher Sprache eingegebene Prompts und Fragen in Maschinencode und gibt hilfreiche Tipps für Entwickler.

„Das Engagement von Microsoft, Menschen effizienter und Arbeit lohnender zu machen, ist in der Welt der Fertigung genauso wertvoll wie an jedem anderen Arbeitsplatz“, sagt Florian Schneeberger, Chief Technology Officer bei B&R. Er weist darauf hin, wie die Verlagerung zu Low-Code- und No-Code-Engineering die Entwicklungsteams schneller und innovativer macht, und erklärt: „Anstatt Menschen zu zwingen, die Sprache der Maschinen zu lernen, erforschen wir Möglichkeiten, Maschinen die Fähigkeit zu geben, menschliche Sprache zu verstehen.“

Innovation fördern und Potenziale freisetzen

KI-gestützte Automatisierung hilft Unternehmen, flexibel, agil und widerstandsfähig zu werden, um die größten Herausforderungen in der Fertigung zu meistern - von Marktunsicherheiten und Arbeitskräftemangel über die steigende Nachfrage nach Produktpersonalisierung bis hin zu Bemühungen um eine intelligentere Nutzung von Energie und Rohstoffen. Automation Studio CoPilot erleichtert den Zugang für Nicht-Experten und Unternehmen ohne große Spezialistenteams und erschließt so die Vorteile intelligenter Automatisierung für mehr Unternehmen als je zuvor.

„Mit dieser Lösung, die auf Azure OpenAI Service basiert, müssen B&R Kunden weniger Zeit für Programmierung und Fehlerbehebung aufwenden und können sich mehr auf kreative und lohnende Aufgaben konzentrieren, die einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen“, sagt Dominik Wee, Corporate Vice President of Manufacturing and Mobility bei Microsoft.

Höhere Qualität und bessere Zusammenarbeit

In der hart umkämpften Welt der Fertigung ist eine schnelle Markteinführung der Schlüssel zum Erfolg. Da innovative Technologien in immer kürzeren Abständen auf den Markt kommen, stellt die zunehmende Komplexität eine große Herausforderung für eine schnelle und agile Entwicklung dar. Die generativen KI-Funktionen von Automation Studio CoPilot bieten Maschinenbauern und Integratoren die Möglichkeit, mehrere Disziplinen innerhalb eines engen Zeitrahmens zu beherrschen und gleichzeitig die nicht verhandelbaren Anforderungen an zuverlässige Leistung und hohe Qualität zu erfüllen.

Die KI-gesteuerte Codegenerierung des Tools ist für die Programmiersprache Structured Text nach IEC 61131-3 optimiert und liefert Antworten, die auf den bestehenden Bibliotheken und Konventionen von B&R basieren. Da die manuelle Kodierung durch Prompting in natürlicher Sprache ersetzt wird, haben Entwickler mehr Zeit, sich auf kreative Problemlösungen und Rapid-Prototyping zu konzentrieren und schneller wettbewerbsfähige Anwendungen zu entwickeln.

Für bestehenden Code bietet Automation Studio CoPilot eine KI-gesteuerte Optimierung und Kommentierung. Schlanker Code mit klarer Struktur und hilfreichen Kommentaren verbessert die Lesbarkeit und vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen Teams. Dank dieser Eigenschaften sind die Anwendungen auch langfristig einfacher und kostengünstiger zu warten. Durch die Möglichkeit, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, haben Nutzer auch intuitiven Zugang zu hilfreichen Anleitungen, wie Ideen schnell und effektiv umgesetzt werden können.

Durch die Integration von Microsofts Azure OpenAI Service in die Engineering-Workflows von B&R Automation Studio können Entwickler von Maschinenapplikationen mit Hilfe von intuitiven Prompts in natürlicher Sprache Code generieren, optimieren und kommentieren.
Auf Knopfdruck können Ingenieure die Stärke der generativen KI nutzen, um Code zu generieren und zu optimieren, Fragen zu stellen und Kommentare hinzuzufügen.

Maschinen in allem besser machen

Die Anwendungen von KI in der Fertigung gehen weit über die Entwicklung hinaus. In der Produktion verleihen Deep-Learning-Algorithmen den Kameras neue Superkräfte bei der Fehlererkennung. Cloud-basierte KI-Tools decken verborgenes Wissen in Produktionsdaten auf und helfen B&R und seinen Kunden, die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern, intelligentere Designs zu entwickeln und die Energieeffizienz zu optimieren.

Und egal in welcher Projektphase sie sich befinden, B&R Anwender auf der ganzen Welt erhalten rund um die Uhr Unterstützung durch den KI-Chatbot der B&R Community - zusätzlich zur Interaktion im Community-Forum, wo sie von einer Fülle unterschiedlicher technischer Erfahrungen aus einem globalen Netzwerk von Experten und Kollegen profitieren können.

Konzeptstudie zu KI-gestützter Innovation

Automation Studio ist die universelle Entwicklungsumgebung für das gesamte B&R Portfolio, um Aufgaben in jeder Phase des Maschinenlebenszyklus zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch die Integration des Microsoft Azure OpenAI Service in Automation Studio CoPilot wollen die Unternehmen die Softwareentwicklung schneller und einfacher als je zuvor machen und es Ingenieuren ermöglichen, sich auf Innovationen zu konzentrieren.

Florian Schneeberger

CTO bei B&R


»Anstatt Menschen zu zwingen, die Sprache der Maschinen zu lernen, erforschen wir Möglichkeiten, Maschinen die Fähigkeit zu geben, menschliche Sprache zu verstehen.«
Auf LinkedIn vernetzen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo