Der führende Flexodrucker Nilpeter und B&R haben gemeinsam ein revolutionäres Bildverarbeitungssystem entwickelt, das Makulatur reduziert, die Qualität verbessert und den Arbeitsaufwand minimiert. Es setzt einen neuen Standard für die Beibehaltung der Farbregistergenauigkeit auch bei ultraflexiblen Materialien. Die mikrosekundengenaue Synchronisation zwischen Bewegung und Bildverarbeitung gewährleistet eine konstante Druckqualität und macht das System einzigartig auf dem Markt. Das Engagement von Nilpeter für das neue Bildverarbeitungssystem ist Teil einer umfassenderen Strategie für die Zukunft des Flexodrucks.
B&R und Nilpeter arbeiten bereits seit einiger Zeit zusammen, insbesondere in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, um Fortschritte in der Drucktechnologie zu erforschen.
Bei der Bildverarbeitungslösung handelt es sich um ein Hochgeschwindigkeits-Registersystem, das eine präzise Farbregistrierung auch bei der Verarbeitung ultraflexibler Materialien gewährleistet, die häufig auf der Nilpeter FA-26 und anderen Maschinen der FA-Line verwendet werden. Das System ist in der Lage, die Registerhaltigkeit sowohl beim Beschleunigen als auch beim Abbremsen aufrechtzuerhalten.

Innovatives Bildverarbeitungssystem zur Druckausrichtung mit B&R Lösung
Die Präzision der Bildverarbeitungslösung beruht auf der integrierten Lösung von B&R, die eine Synchronisation zwischen Bewegung und Bildverarbeitung im Mikrosekundenbereich gewährleistet. Die Kamera erfasst und verarbeitet kontinuierlich Bilder in Echtzeit, erkennt und korrigiert Abweichungen in der Druckausrichtung und gewährleistet so eine konstante Druckqualität.
Als Teil der Bildverarbeitungslösung trägt der intelligente Sensor von B&R dazu bei, Makulatur zu reduzieren, die Qualität zu verbessern und den Arbeitsaufwand im Druckprozess zu minimieren. Der Sensor mit Mehrfarbenblitz und integrierter Verarbeitung ermöglicht eine präzise Farbregistrierung durch schnelle Bildanalyse und Anpassungen in Echtzeit.
Die "Job-Reload-Funktion" der Bildverarbeitungslösung sorgt dafür, dass jeder Auftrag von Anfang an perfekt registriert wird. Unterstützt wird diese Funktion durch eine umfassende Auftragsdatenbank, in der die spezifischen Kriterien für jeden Auftrag definiert sind, wodurch die Makulatur reduziert und eine gleichbleibend hohe Qualität aller Drucke gewährleistet wird. Dies kommt der Unternehmensbilanz zugute und wirkt sich positiv auf den CO2-Ausstoß aus, was im Einklang mit den allgemeinen Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit steht.
Die Bildverarbeitungslösung umfasst auch Bypass-Systeme, um sicherzustellen, dass die Registrierungsmarke unabhängig von Farbkombinationen erkannt wird. Darüber hinaus ist das System vollständig in die Datenerfassung integriert, so dass Nilpeter Qualitätsberichte erstellen kann. Auf diese Weise können die Kunden fundierte Entscheidungen auf der Grundlage genauer und zuverlässiger Daten treffen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit zur Revolutionierung der Drucktechnologie
Das Engagement von Nilpeter für das Bildverarbeitungssystem spiegelt die umfassendere Strategie von Nilpeter für "Die Zukunft des Flexodrucks" wider.
"Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Druckmaschinen entweder völlig autonom arbeiten oder von einer einzigen Person bedient werden, die mehrere Maschinen steuert", sagt Carsten Clemensen, Chief Technology Officer bei Nilpeter. "Dieser Ansatz ist nicht nur eine Antwort auf den akuten Fachkräftemangel in der Branche, sondern garantiert auch eine bessere und konstante Qualität bei jedem Druck."
Jacob Buhl, regionaler Bildverarbeitungsexperte, fasst zusammen: "Dieses bahnbrechende Bildverarbeitungssystem ist ein Beispiel für das Engagement von B&R, Bildverarbeitungslösungen nahtlos in den Maschinenbetrieb zu integrieren, Innovationen voranzutreiben und Industriestandards neu zu definieren. Gemeinsam mit Nilpeter bringen wir die Drucktechnologie nicht nur voran – wir revolutionieren sie."

Über Nilpeter's FA-Line
Die FA-Line ist die vielseitigste Flexodruckmaschine auf dem Markt und das Flexo-Flaggschiff von Nilpeter. Sie wurde entwickelt, um den ständig steigenden Anforderungen der Druckereien gerecht zu werden, und verfügt über eine intuitive, bedienerfreundliche Benutzeroberfläche.
Weitere Informationen
1600x900 - (152 KB)