DWL@DWL10000704613
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | * | 13.03.2026 | 5 MB | ZIP | UPG_MPC3100_BIOS_V0126_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Kabylake-U (APC mobile) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Abhaengig von den UEFI-BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der UEFI-BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger und erfordert mehrere Reboots. 3. Ein BIOS Downgrade wird ab BIOS Upgrade V01.03 per Default gesperrt. Sollte ein BIOS Downgrade notwendig sein, wenden sie sich bitte an das B&R Headquarter (International Support). 4. BIOS Settings Backup Funktion fuer Variablen Backup/Restore ist aufgrund des neueren Insyde H2O BIOS Core ab BIOS V1.21 nicht mehr mit aelteren BIOS Versionen kompatibel. ---------------------------------------------------------------- Version 01.26 / 14.11.2025 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.26 NEU README.txt 01.26 NEU STARTUP.nsh 01.26 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 MEUNLOCK.efi 03.30 BRMPC3100R126.bin 01.26 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Kaby Lake. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.25 | * | 13.09.2024 | 5 MB | ZIP | UPG_MPC3100_BIOS_V0125_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Kabylake-U (APC mobile) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Abhaengig von den UEFI-BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der UEFI-BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger und erfordert mehrere Reboots. 3. Ein BIOS Downgrade wird ab BIOS Upgrade V01.03 per Default gesperrt. Sollte ein BIOS Downgrade notwendig sein, wenden sie sich bitte an das B&R Headquarter (International Support). 4. BIOS Settings Backup Funktion fuer Variablen Backup/Restore ist aufgrund des neueren Insyde H2O BIOS Core ab BIOS V1.21 nicht mehr mit aelteren BIOS Versionen kompatibel. ---------------------------------------------------------------- Version 01.25 / 14.06.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.25 NEU README.txt 01.25 NEU STARTUP.nsh 01.25 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 NEU MEUNLOCK.efi 03.30 NEU BRMPC3100R125.bin 01.25 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update der Intel ME Engine auf V11.8.95.4551. - Cyber Security Update: - CVE-2023-45229 - CVE-2023-45230 - CVE-2023-45231 - CVE-2023-45232 - CVE-2023-45233 - CVE-2023-45235 ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.22 | * | 20.12.2023 | 5 MB | ZIP | UPG_MPC3100_BIOS_V0122_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Kabylake-U (APC mobile) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Abhaengig von den UEFI-BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der UEFI-BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger und erfordert mehrere Reboots. 3. Ein BIOS Downgrade wird ab BIOS Upgrade V01.03 per Default gesperrt. Sollte ein BIOS Downgrade notwendig sein, wenden sie sich bitte an das B&R Headquarter (International Support). 4. BIOS Settings Backup Funktion fuer Variablen Backup/Restore ist aufgrund des neueren Insyde H2O BIOS Core ab BIOS V1.21 nicht mehr mit aelteren BIOS Versionen kompatibel. ---------------------------------------------------------------- Version 01.22 / 03.10.2023 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.22 NEU README.txt 01.22 NEU STARTUP.nsh 01.22 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 NEU MEUNLOCK.efi 03.30 NEU BRMPC3100R122.bin 01.22 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update der Intel ME Engine auf V11.8.94.4494. - Update des Intel Microcode fuer Kaby Lake. - Update Insyde H2O Core auf aktuelle Version. Information: BIOS Settings Backup Funktion nicht mit BIOS Versionen kleiner V1.21 kompatibel. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.21 | * | 24.03.2023 | 5 MB | ZIP | UPG_MPC3100_BIOS_V0121_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Kabylake-U (APC mobile) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Abhaengig von den UEFI-BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der UEFI-BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger und erfordert mehrere Reboots. 3. Ein BIOS Downgrade wird ab BIOS Upgrade V01.03 per Default gesperrt. Sollte ein BIOS Downgrade notwendig sein, wenden sie sich bitte an das B&R Headquarter (International Support). 4. BIOS Settings Backup Funktion fuer Variablen Backup/Restore ist aufgrund des neueren Insyde H2O BIOS Core ab BIOS V1.21 nicht mehr mit aelteren BIOS Versionen kompatibel. ---------------------------------------------------------------- Version 01.21 / 14.02.2023 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.21 NEU README.txt 01.21 NEU STARTUP.nsh 01.21 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 NEU MEUNLOCK.efi 03.20 BRMPC3100R121.bin 01.21 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update der Intel ME Engine auf V11.8.93.4323. - Update des Intel Microcode fuer Kaby Lake. - Update des B&R Bootlogos (B&R Brand Refresh). - Update Insyde H2O Core auf aktuelle Version. Details siehe B&R Industrial Automation (br-automation.com) im Bereich Cyber Security mit der Description "Impact of Insyde UEFI Boot Issues on B&R Products". Information: BIOS Settings Backup Funktion nicht mit BIOS Versionen kleiner V1.21 kompatibel. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.04 | * | 04.08.2022 | 5 MB | ZIP | UPG_MPC3100_BIOS_V0104_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Kabylake-U (APC mobile) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Abhaengig von den UEFI-BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der UEFI-BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger und erfordert mehrere Reboots. 3. Ein BIOS Downgrade wird ab BIOS Upgrade V01.03 per Default gesperrt. Sollte ein BIOS Downgrade notwendig sein, wenden sie sich bitte an das B&R Headquarter (International Support). ---------------------------------------------------------------- Version 01.04 / 09.11.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.04 NEU README.txt 01.04 NEU STARTUP.nsh 01.04 NEU H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09 MEUNLOCK.efi 03.20 NEU BRMPC3100R104.bin 01.04 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update der Intel ME Engine auf V11.8.90.3987. - Update des Intel Microcode fuer Kaby Lake. - Anzeige der Firmware Version des NVMe Devices im SSD Monitoring Service. - Neuer BIOS Setup Node: "Block Boot-Failed Pop-Up" unter Advanced -> PCH-IO Configuration. Defaultwert ist Disabled. Bei Enabled wird das Pop-Up blockiert (z.b. UEFI-PXE Boot), wenn der Bootvorgang fehlschlaegt und es wird versucht vom naechsten bootfaehigen Device zu booten. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.03 | * | 23.09.2021 | 5 MB | ZIP | UPG_MPC3100_BIOS_V0103_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Kabylake-U (APC mobile) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Abhaengig von den UEFI-BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der UEFI-BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger und erfordert mehrere Reboots. 3. Ein BIOS Downgrade wird ab BIOS Upgrade V01.03 per Default gesperrt. Sollte ein BIOS Downgrade notwendig sein, wenden sie sich bitte an das B&R Headquarter (International Support). ---------------------------------------------------------------- Version 01.03 / 10.06.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.03 NEU README.txt 01.03 NEU STARTUP.nsh 01.03 NEU H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09 MEUNLOCK.efi 03.10 NEU BRMPC3100R103.bin 01.03 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update der Intel ME Engine auf V11.8.86.3909. - Update des Intel Microcode fuer Kaby Lake. - Update des Intel vBIOS auf V1066. - Erweiterungen beim Realtime Environment Schalter. - HDD Passwort fuer interne SSD NVMe entfernt. - Ist der Update Mode im BIOS aktiviert, blinken die Status Leds des MPC3100 waehrend eines Upgrades. - EFI-Shell Kommando "nvmediag", gibt Diagnosedaten des internen NVMe aus. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||