互操作性是大规模数字化转型的关键。作为新 Margo 计划的创始成员之一,贝加莱正在推动工业自动化生态系统边缘的开放互操作性。这标志着我们朝着开放、简易和可互操作的自动化解决方案的愿景又迈出了重要的一步,这些解决方案利用人工智能和工业物联网的力量,有助于人们为更高效和可持续的工业做出更好的决策。
当今的工厂产生了大量的数据。如何将大数据转化为更好的决策?这是工业物联网解决方案需要解决的关键问题。
数据来自庞大的“事物”之间的网络,其中包括每台机器上的每个传感器和控制器,以及整个供应链中的许多其他系统。

基于对实际情况的了解和具有可操作性的见解做出决策,可提高盈利能力和能源与原材料的使用效率。
收集数据的来源越多,您做出的决策就越好。对于工厂和机械的制造商和运营商来说,这意味着要连接来自许多不同供应商的不同系统。这就使得互操作性成为工业物联网解决方案成功与否的决定性因素。
管理来自不同供应商的应用程序、设备和软件平台组成的复杂、异构的生态系统通常需要 IT 专家团队,并会在整个设计和部署过程中增加不必要的延迟和成本。在工业物联网的边缘层(现场级控制和云平台之间),这种情况尤为突出,在这里,来自机器和生产线的数据会在本地、靠近数据源头的地方进行处理和分析,往往会使用到人工智能。
认识 Margo
为了实现这种期待已久的边缘互操作性,贝加莱很荣幸地加入了领先自动化生态系统供应商的创始团队,发起了一项名为Margo的新的开源计划。Margo的名字取自拉丁语中的 “边缘 ”一词,它将定义边缘设备、应用程序和编排软件之间的互动机制。
兑现 Margo 的互操作性承诺
Margo 背后的重要理念是允许任何边缘应用程序在任何边缘设备上运行,通过任何边缘编排平台进行管理,并部署在任何基础设施上,无论是云端还是本地。“以现代、敏捷的方式实现互操作性承诺是我们创建Margo工作的指导原则,”工业物联网产品经理兼贝加莱 Margo 开发贡献者 Reinhard Achatz 表示。“这就是为什么我们不仅要开发一个标准方案,还要开发一个实用的参考实施方案和一个全面的合规性测试工具包,而不是复杂而昂贵的认证程序。”
观看此视频,听听 Reinhard 对 Margo 的其他看法,以及为什么边缘互操作性对于加速数字化转型如此重要。
开放未来
开放是未来的趋势,Margo 是贝加莱致力于开放标准和技术(包括 OPC UA 和 OPC UA FX)的又一例证。作为一项被广泛采用的标准,OPC UA 为信息技术(IT)和操作技术(OT)网络之间的互操作性提供了一个框架,支持满足工业要求的各种通信模式。OPC UA FX 将其扩展到现场级通信,实现了自动化系统中的无缝数据交换和设备互操作性。
Margo 将能够利用 OPC UA 和 OPC UA FX 标准,确保兼容性并促进边缘计算应用程序在工业环境中的采用。通过与这些既定标准保持一致,该计划可以为更广泛的生态系统做出贡献,为工业自动化提供更强大、更灵活的架构。随着开放式生态系统的发展和互补,工业将能更好地应对数据可用性、分析和管理方面的挑战,从而大大提高性能和效率。

了解有关 Margo 的更多信息
Margo 由 Linux 基金会(该组织的名称与开源同义)主办,由领先的自动化生态系统提供商创始团队推动,包括 ABB、贝加莱、凯捷、微软、罗克韦尔、施耐德电气、剑维软件和西门子。
创始成员在汉诺威工业博览会上会面
创始成员代表介绍了他们对边缘互操作性的愿景和路线图,并邀请志同道合的业内同行加入 Margo 运动。
观看活动记录并了解有关 Margo 愿景和成员资格的更多信息,请访问 www.margo.org。
1240x367 - (90 KB)
Position: 贝加莱工业物联网产品经理
Quote: “任何设备、任何平台和任何基础设施上的任何应用程序--我们很荣幸能与拥有共同愿景的创始团队一起推动这一开源计划,并致力于让工业生态系统的构建者和运营者的生活变得更轻松。”
Content: 进一步了解贝加莱工业物联网解决方案
Type: