Retrofit pour le futur

Comment accroître la modularité, la connectivité et la simplicité d'utilisation d'équipements de mélange et de dosage ? La société Reinhard-Technik met en œuvre des solutions d'automatisation de B&R pour y parvenir.

Le nouvelle doseuse LSR eTwin Connect se distingue par sa conception modulaire, sa visualisation basée sur HTML5 et son panel complet d'options de connectivité.

Les doseuses LSR eTwin lancées par Reinhardt-Technik il y a une dizaine d'années ont été une révolution technologique dans le domaine du dosage des silicones liquides (LSR). Ces machines étaient alors uniques sur le marché. Aujourd'hui, elles comptent encore parmi les machines les plus innovantes au monde sur un plan technique. "Néanmoins, au bout d'un certain nombre d'années, même les meilleures machines ont besoin d'être optimisées pour répondre aux nouvelles attentes du marché," explique Jens Dickel, Key Technology Manager LSR chez Reinhardt-Technik.

En coopération étroite avec des fabricants de machines d'injection, des sociétés transformant du LSR et des fabricants de matériels, Reinhardt-Technik a compilé une liste complète des besoins que devait satisfaire sa nouvelle génération de machines. "Pour notre nouvelle eTwin Connect, nous n'avons finalement conservé que le procédé avec des pompes à piston actionnées électriquement car ce dernier était déjà particulièrement précis et robuste," poursuit J. Dickel. Le reste de la machine a été entièrement modernisé.

  • Objectifs du développement de la LSR eTwin Connect
  • Conception modulaire
  • Retrofit simplifié
  • Prêt pour l'Industrie 4.0, OPC UA inclus
  • Utilisation intuitive

"Un projet de modernisation de ce type peut prendre beaucoup de temps et de ressources," indique J. Dickel. Reinhardt-Technik a donc cherché un partenaire qui serait en mesure de fournir une assistance dans les différents domaines du projet : E/S, entraînements, interface homme-machine, connectivité, etc. "B&R correspondait exactement au partenaire que nous cherchions," affirme J. Dickel.

En coopération étroite avec des fabricants de machines d'injection, des sociétés transformant du LSR et des fabricants de matériels, Reinhardt-Technik a compilé une liste complète des besoins que devait satisfaire sa nouvelle génération de machines.

50% de temps gagné grâce à des échantillons de projet

"Pour accélérer le développement, nous avons eu recours aux échantillons de projet fournis par B&R. La programmation a été ainsi deux fois plus rapide," indique Marcus Naber, programmeur chez Reinhardt-Technik. Le fait de pouvoir réutiliser directement du code existant ainsi que des structures et des modèles a été déterminant.

Pour le nouveau système de gestion de recettes, en raison d'anciennes décisions de conception, seul un tiers environ du code des échantillons de projet a pu être repris. "Même ici, sans les échantillons de projet de B&R, il nous aurait fallu au moins deux voire trois fois plus de temps," indique M. Naber.

Un retrofit possible à tout moment

Ce n'est pas qu'au cours du développement que la technologie B&R a permis une utilisation plus efficace des ressources disponibles. Reinhardt-Technik a également développé de nombreuses options de configuration pour la LSR eTwin Connect en s'appuyant sur sa conception modulaire. Un retrofit est ainsi possible à tout moment.

De plus, toutes les options machine étant déjà incluses dans le projet logiciel, Reinhardt-Technik peut effectuer ce retrofit sans programmation et moyennant un effort logistique réduit, simplement en activant les nouvelles options. "Il suffit juste d'utiliser une clé USB avec le fichier de configuration correspondant," explique M. Naber. À l'aide d'une fonction intégrée, l'utilisateur peut non seulement sauvegarder ou rétablir la configuration de ses machines, mais aussi charger et activer une nouvelle configuration.

L'unité de traitement, de conception modulaire, peut être équipée de nouvelles options à tout moment.

OPC UA pour associer des données simplement

Outre la modularité, la connectivité était également au cœur du projet. Reinhardt-Technik a intégré la spécification Companion OPC UA EUROMAP 82.3 dans la nouvelle version de sa LSR eTwin Connect, permettant ainsi sa connexion à des machines d'injection sans aucun effort additionnel.

EUROMAP 82.3 a été créé pour permettre une intégration sûre des machines de dosage LSR au sein des systèmes de contrôle de machines d'injection. Les paramètres requis comme la pression de la matière, la coloration, les additifs, ou encore les temps d'exécution restants sont ainsi transférés facilement et en toute transparence au système de contrôle de niveau supérieur.

IHM basée sur les standards du web grâce à mapp View

Pour rendre l'utilisation de la LSR eTwin Connect aussi simple que possible, Reinhardt-Technik a décidé d'adopter une solution basée sur HTML5. "L'application de visualisation devait non seulement simplifier l'utilisation de la machine, mais aussi être pérenne : il est donc vite apparu qu'elle devait être basée sur HTML5. Et pour sa réalisation, le logiciel mapp View s'est avéré être une solution optimale," explique M. Naber.

mapp View permet de créer des pages-écran web sans avoir la moindre compétence dans les technologies web. Ces technologies sont encapsulées dans des widgets qui sont simplement glissés et déposés sur la page souhaitée puis paramétrés. "Le grand nombre de widgets qu'offre mapp View permet de réaliser des interfaces utilisateur rapidement et facilement. Ceci a d'ailleurs été une des principales raisons pour laquelle nous nous sommes tournés vers cette solution de B&R", révèle M. Naber.

Tout d'un seul coup d'œil

Pour la nouvelle interface homme-machine de la LSR eTwin Connect, Reinhardt-Technik a installé un écran opérateur 15,6" de B&R, triplant ainsi la taille de l'affichage. Cet écran tactile et ses éléments de commande se marient parfaitement avec le design esthétique de la machine.

La solution mapp View de B&R et ses widgets préprogrammés permettent une création simple et rapide de l'interface homme-machine.

Une flexibilité maximale

"B&R est le partenaire idéal pour notre projet. La technologie de B&R nous donne un maximum de flexibilité. Elle nous permet de réaliser tous types d'installations, y compris celles qui doivent être entièrement digitalisées et connectées, tout en maîtrisant les coûts. Nous disposons ainsi d'un atout maître pour réussir sur le long terme, notamment sur les marchés très sensibles aux prix."



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo