柔印的未来

柔版印刷领导者 Nilpeter 和贝加莱联合开发了一种革命性的视觉系统,可减少浪费、提高质量并最大限度地减少劳动力。它为保持套色精度设立了新标准,即使使用超柔性材料也是如此。该系统的运动控制和视觉检测之间的微秒同步确保了一致的印刷质量,使其在市场上独树一帜。Nilpeter 对新视觉系统的承诺反映了其对未来柔版印刷的更广泛的战略。

贝加莱和 Nilpeter 已经合作了相当长一段时间,特别是在双方的研发部门,共同致力于探索印刷技术的进步。

该视觉解决方案是一种高速套色系统,即使在处理 Nilpeter FA-26 和其他 FA-Line 机型上经常使用的超柔性材料时,也能保持精确的套色。它可以在加减速过程中保持套色精准。

FA-Line 机型中的视觉系统确保运动控制和视觉检测之间的微秒同步。(图片:Nilpeter)

采用贝加莱解决方案的创新型印刷对准视觉系统

视觉解决方案的精度得益于贝加莱的集成解决方案,可确保运动控制和视觉检测之间的微秒同步。相机持续捕捉和实时处理图像,准确检测和调整印刷对准过程中的任何变化,从而确保一致的印刷质量。

作为视觉解决方案的组成部分,贝加莱的智能传感器有助于减少印刷过程中的浪费、提高质量并减少劳动力。该传感器具有多色闪光灯和集成处理功能,可通过快速分析图像并进行实时调整来实现精确的套色。

视觉解决方案的作业重新加载功能可确保从每个作业从一开始就完美套准。此功能由一个全面的作业数据库支持,该数据库定义了每项任务的具体标准,减少了浪费并确保了所有印刷品始终如一的高质量。这有利于公司的盈利,同时减少碳排放,符合更广泛的环境可持续发展目标。

该视觉解决方案还包括后备系统,以确保对于任何颜色组合都能检测到套色标记。此外,该系统完全集成了数据收集功能,使 Nilpeter 能够提供高质量的标签报告。这使得客户能够根据准确、可靠的数据做出明智的决策。

Nilpeter 的 FA-Line 机型是市场上用途最广泛的柔版印刷机。(图片:Nilpeter)

卓有成效的合作将彻底改变印刷技术

Nilpeter 对视觉系统的承诺反映了 Nilpeter 对“柔印的未来”的更广泛战略。

Nilpeter 首席技术官 Carsten Clemensen 表示:“我们设想的未来是,机器要么完全独立,要么由一个人管理多个单元。这种方法不仅解决了行业关键技能短缺的问题,而且还能保证每次印刷都能获得更好、更稳定的质量。”

地区视觉专家 Jacob Buhl 总结道:“突破性的视觉系统体现了贝加莱致力于将视觉解决方案无缝集成到机器操作中、推动创新和重新定义行业标准的承诺。与 Nilpeter 携手,我们不仅推动了印刷技术的发展,而且正在彻底改变它。”

FA-Line 的界面使用直观,且位于操作员触手可及的范围内。(图片:Nilpeter)

关于 Nilpeter 的 FA-Line

FA-Line 是市场上功能最全面的柔版印刷机之一,也是 Nilpeter 的柔版印刷旗舰产品。它采用直观的用户界面,操作员触手可及,可满足印刷商不断增长的需求。

更多信息



请选择国家和语言

B&R Logo