Melzer Maschinenbau GmbH est un des principaux fabricants de lignes de production de cartes et d'étiquettes intelligentes au monde. Les technologies d'automatisation et d'entraînement de B&R contribuent pour une large part à la haute cadence, à la grande précision et à la flexibilité de ces machines. Melzer s'appuie également sur le service et l'assistance fournies par B&R pour conforter sa position dans le domaine de la fabrication de systèmes d'identification.
Les cartes d'identité modernes et les cartes à puce qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne sont des bijoux de technologie. Equipées de puces RFID, d'hologrammes ou d'autres dispositifs, elles permettent une identification rapide, sécurisent les paiements et facilitent l'accès à des services en ligne, augmentant ainsi notre sécurité et notre efficacité au quotidien. Sans elles, notre monde digital ne fonctionnerait plus.
Melzer : produire des cartes intelligentes pour le monde entier
Melzer Maschinenbau GmbH est une ETI familiale allemande spécialisée dans la fabrication de ces cartes. Elle développe et réalise des lignes de production modulaires pour la fabrication de cartes plastiques, de cartes à puce, d'inlays RFID, de cartes d'identité numériques, de passeports biométriques et de vignettes e-visa. À cette offre s'ajoutent également des machines innovantes pour la fabrication d'étiquettes bagages intelligentes et connectées.
L'expertise de Melzer dans les machines production de cartes d'identification à haute sécurité est reconnue par des entreprises et des administrations du monde entier, mais le nom de ces dernières reste un secret de l'entreprise. Néanmoins, Dirk Melzer, Directeur Technique des Ventes chez Melzer GmbH, révèle ceci : "Il y a de fortes chances que vous ayez, dans votre portefeuille, une carte d'identité ou une carte de paiement fabriquée avec une de nos machines."

Allier vitesse et précision : un prérequis
Les machines de Melzer se distinguent non seulement par leur précision, mais aussi par leur flexibilité, leur modularité et leurs cadences. La performance des lignes de production d'étiquettes intelligentes va d'environ 7000 étiquettes par heure pour le modèle d'entrée de gamme SL1, à 60000 produits testés par heure pour le modèle haute performance SL-600. "Avec notre concept de production intelligent, nous assurons au client les prix unitaires les plus bas quel que soit le volume de commandes," explique D. Melzer.
La technologie d'automatisation et d'entraînement apporte une contribution décisive à la performance de la machine. "Sur nos lignes Smart Label, le contrôle rapide, précis et coordonné des têtes de collage, des mouvements d'amenage et de l'application de colle est crucial," indique D. Melzer. "Ces tâches ont été si difficiles à réaliser avec un de nos anciens fournisseurs, en l'occurrence un fabricant allemand de solutions d'entraînement et de contrôle, que nous nous sommes mis à chercher une alternative."
Plusieurs fabricants de systèmes d'automatisation ont été testés pour la nouvelle ligne Smart Label. B&R s'est démarqué de la concurrence en fournissant un package alliant performance et assistance.
Le précédent fournisseur de systèmes d'entraînement n'avait pas permis d'optimiser à la fois la quantité et la qualité pour cette ligne. "Avec l'ancien fabricant, nous avions un paramètre qui optimisait soit la précision, soit la vitesse, mais pas les deux en même temps," se souvient D. Melzer. "Ce n'est qu'après avoir remplacé la solution d'entraînement par celle de B&R que nous avons pu amener le système au niveau de netteté et de précision souhaité," explique-t-il.
La nouvelle gamme de machines nécessite un asservissement très rapide et très précis. Une tâche où les servovariateurs et servomoteurs de B&R excellent. Suite à ce premier projet probant, D. Melzer a décidé d'utiliser la technologie d'automatisation et d'entraînement de B&R pour toutes ses futures lignes.
Un package qui fait la différence
La technologie d'automatisation et d'entraînement de B&R équipe désormais toutes les gammes de machines de Melzer. S'y trouvent notamment des servovariateurs ACOPOSmicro, ACOPOS P3 et ACOPOSmulti ainsi que des servomoteurs de la gamme 8LS. La sécurité intégrée de B&R garantit en outre la sécurité requise sans dégrader la productivité.
"La principale raison du choix en faveur de B&R a été leur package alliant performance et assistance. La performance des composants d'automatisation de B&R confère aux machines une rapidité de traitement remarquable," résume D. Melzer. Le service fourni par le fournisseur précédent était parfois inadapté. Chez Melzer, on apprécie les collaborations sans complications ainsi que les réponses rapides.
1600x900 - (139 Ko)
Position: Dirk Melzer, Technical Director Sales, Melzer GmbH
Quote: "Ce package alliant performances et services a fait pencher la balance en faveur de B&R.“
Content: www.melzermaschinenbau.de
Type: