• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Модернизация по последнему слову техники

После двадцати лет эксплуатации обрезной станок на заводе Gut Metallumformung AG уже был порядком изношен. Компоненты управления все чаще выходили из строя. Но заменять станок более современным было долго и дорого, да и гибкость машины идеально отвечала нуждам компании. С целью полностью восстановить и модернизировать систему управления машины Gut обратилась в "BSR Automation". Решение автоматизации от B&R помогли им внедрить в обрезной станок с ЧПУ самые современные технологии.

iStock-537400206

Обрезной станок используется для производства чаш весов в производственном цеху компании Gut в Швейцарии. Заготовки с глубокой вытяжкой зажимаются по центру и вращаются, пока обрезной станок выравнивает края. Весь процесс автоматизирован согласно программе, выполняющейся на контроллере ЧПУ. Однако периодически машина внезапно остановливается. Рабочий, уже не первый год знакомый с этой машиной, устраняет неполадку в контроллере. Он вынужден полагаться на свою отвертку и паяльник изо дня в день, что бы поддерживать постоянную работоспособность машины.

Машина была разработана Gut еще 20 лет назад,и с тех пор постоянно дополнялась новыми модулями и перенастраивалась. Она универсальная, надежная, компактная и идеально соответствует нуждам Gut. Но устаревшее ПО и сократившиеся межсервисные интервалы и сбои в работе контроллера свидетельствуют о том, что машина совсем скоро полностью исчерпает свой ресурс. И выход из этого положения - модернизация и внедрение современных технологий управления.

DSC_2868
Компактные компоненты управления от B&R органично вписались в шкаф управления обрезным станком.

Надежные партнёры для успешной модернизации: BSR, Gut и B&R

Для проведения модернизации Gut обратилась в "BSR Automation" в Кринcе, Швейцария. Компания, состоящая из 25 сотрудников, предлагает решения автоматизации в сферах пищевой промышленности, диспетчеризации аэропортов и машиностроения. BSR выбрала компанию B&R для проведения модернизации обрезного станка с ЧПУ. "Как независимый поставщик услуг, мы свободны в выборе производителя, с которым будем сотрудничать. Продукция B&R позволила нам реализовать лучшее из возможных решений," - говорит Якоб Брун, ответственный за проект в BSR.

После модернизации модульный обрезной станок способен резать, формовать, загибать, вальцевать и профилировать металл практически в любую форму. "Для наших клиентов качество выпускаемой готовой продукции стоит во главе угла. Обрезной станок должен с абсолютной точностью следовать заданным координатам», - объясняет Брун. "В тоже время мы хотели улучшить машину." Цель была сделать машину более простой в эксплуатации и расширить её возможности. Технологию безопасности также требовалось привести к соответствию самым последним стандартам.

"Весь проект был своего рода испытанием. В частности, когда речь зашла об интеграции стороннего двигателя и адаптации к сегодняшним стандартам безопасности, мы в значительной степени полагались на опыт и всестороннюю поддержку B&R», - вспоминает Брун. «Результат является свидетельством того взаимного доверия, которое мы накопили за годы успешного сотрудничества. Когда начинаешь новый проект, то прямой оперативный контакт со своим поставщиком незаменим.

Panel PC 2100 render
Panel PC 2100 - мощный, полноценный компьютер в ультра-компактном корпусе. (Источник: B&R)

Требования к асинхронному двигателю

Модернизация контроллера и привода подняли общий технологический уровень обрезного станка. "Надежная в эксплуатации и экономичная система Х20 является оптимальным решением", - говорит Брун. Интерфейс пользователя, реализованный на Panel PC 2100 и Automation Panel 923, позволит специалистам Gut создавать, редактировать и сохранять последовательность технологических операций для обработки различных заготовок. "Раньше Gut приходилось вызывать специалиста, что бы это сделать." - подчеркивает Брун.

Самой сложной задачей, возникшей перед BSR, стало управление существующим асинхронным двигателем. "Вместе со специалистами B&R мы пришли к выводу, что лучше использовать привод ACOPOSmulti с модулем поддержки нескольких датчиков." - рассказывает Брун. ACOPOSmulti, при всей своей компактности, обеспечивает необходимую для данной задачи мощность. По словам г-на Бруна, интеграция осложнилась тем, что некоторые из параметров старого мотора были утеряны. Поэтому он и его команда полагались на опыт B&R по работе с приводами. «Вместе мы смогли вывести параметры, которые дали нам оптимальный крутящий момент. Техническая поддержка от B&R была выше всех похвал." - говорит Брун.

Функции безопасности нового двигателя, такие как Безопасное Ограничение Скорости (SLS) и Безопасное Отключение Крутящего Момента (STO) обеспечиваются с помощью SafeMOTION. Архитектура ПО приложения безопасности интегрирует эти функции и распределяет программы между подключенным оборудованием. Таким образом можно дополнительно сэкономить место. Для обеспечения связи технологий безопасности B&R использует протокол openSAFETY.

DSC_2881
С момента реконструкции и переналадки станок легко управляется с помощью нового сенсорного экрана. Мало того, что новая система управления чрезвычайно компактна и полностью масштабируется, но она также предлагает широкий спектр вариантов подключения.

BSR использует mapp Technology от B&R

Это был первый проект, когда Брун и его команда использовали технологию mapp - программную платформу с широким функционалом, состоящую из готовых программных блоков, которая сильно сокращает время разработки для нового оборудования. "С mapp нам не пришлось писать программы самостоятельно, мы просто интегрировали преднастроенные блоки для каждого компонента системы - от управления ЧПУ до аварийного оповещения и файлового менеджера." - рассказывает Брун. Продукты B&R идеально сочетаются друг с другом. При необходимости полученные решения легко масштабируются благодаря модульному программному обеспечению.

Тенденцию к интеграции различных компонентов Брун наблюдает уже довольно давно. «Пакеты, объединяющие технологии визуализации, управления и безопасности, существуют уже несколько лет, - говорит он. Новым является интеграция готовых программных модулей в пользовательские приложения, и технология mapp от B&R - яркий тому пример. "Технология mapp произвела на нас неизгладимое впечатление," - говорит Брун. "Воспользовавшись mapp, мы сэкономили огромное количество времени и получили весь спектр функциональных возможностей."

Automation Panel 900 old design
Automation Panel от B&R можно оборудовать модулем ПК для получения полноценного панельного компьютера. Эта стратегия модульной платформы создает уникальный гибкий ассортимент. (Источник: B&R)
  • DanielHirschi
    Даниел Хирши
    Управляющий директор, BSR Automation
    "Продукция B&R отвечает всем функциональным требованиям в соответствии с нашими высокими технологическими стандартами. Наши ноу-хау в сочетании с комплексной поддержкой B&R позволили создать высокоэффективное решение."
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.