При бюджете производства более €10 миллионов, шоу The Wyld является на данный момент самым экстравагантным представлением в Европе. Однако Фридрихштадтпаласт в Берлине - это не сельский драмкружок. Под его крышей разместилась самая большая сцена в мире, которая к тому же является самой технологический сложной движущейся конструкцией. За сценой, оберегая артистов, работают 67 контроллеров безопасности, которые образуют самое сложное из существующих приложений на базе openSAFETY.

Новейшая постановка прославленного Берлинского Фридрихштадтпаласт превосходит всё, что когда либо ставилось на сценах Европы. Это историческое место - так же известное как "Театральный Дворец Европы" - не пожалело средств на то, чтобы постановка The Wyld - Out of This World стала по истине фееричным зрелищем. 10 миллионов евро, вложенные в это шоу, - сумма о которой даже легендарные Бродвейские театры могут только мечтать. Но судя по продажам билетов, вложение окупилось. Еще до премьеры шоу 23 октября 2014 года было предварительно заказано более 130948 билетов, и меньше чем за четыре месяца с открытия сезона продажи билетов на The Wyld превысили отметку в 250000.
Однако, шоу The Wyld устанавливает рекорды не только по кассовым сборам. The Wyld представляет. Если Вы завзятый театрал, возможно, Вы знаете, что самой большой сценой-трансформером в мире обладает театр "Palast". За сценой надежно скрыта сеть из 67 контроллеров обеспечения безопасности, которые образуют самую масштабную в мире систему безопасности на базе openSAFETY и сетевой технологии безопасности компании B&R.
Безопасная трансформация
Эта передовая технология безопасности обеспечивает артистам гарантию надежности 55 платформ с электроприводом, которые трансформируют сцену в процессе представления, временами даже образуя ступени.
Для этого, контроллеры обеспечения безопасности считывают сигналы с реагирующих на давление полос безопасности, которые установлены по периметру каждой ступени. Если артист наступает на край движущейся платформы, система гарантирует, что платформа и соответствующий элемент ступени немедленно останавливаются. Это действие должно произойти чрезвычайно быстро, так как платформы поднимаются и опускаются на 170 мм в секунду при помощи ножничного подъемника с шарико-винтовой передачей, который приводится в действие двигателем переменного тока.
У каждой ступени есть специально выделенный программируемый контроллер, который называется "Stage Mover". Разработанный и построенным компанией Gietec (специалистом в области технологии проектирования сцен) совместно с компанией B&R, Stage Mover управляет осями электропривода и анализирует сигналы, поступающие от полос безопасности. В одном закрепленном на стойке корпусе собраны все элементы, необходимые для управления движением одной электрической оси.

Приводные модули с интегрированной системой безопасности.
Сердцем контроллера Stage Mover является энергоэффективный ПЛК X20CP1583 с интерфейсом POWERLINK и встроенными модулями ввода/вывода системы X20 компании B&R. ПЛК дополнен цифровым SLX410, который помимо своей функции считывания информации с входов и выходов обеспечения безопасности, так же играет роль контроллера обеспечения безопасности. Благодаря встроенному в ПЛК интерфейсу POWERLINK, который обеспечивает связь с системами управления верхнего уровня, инженеры компании Gietec добавили отдельный интерфейсный модуль X20 POWERLINK для частотных преобразователей ACOPOSinverter P74. POWERLINK уменьшает нагрузку на командную шину систему управления верхнего уровня. Мотор переменного тока без энкодера, который приводит в движение ножничный подъемник, а так же кабель энкодера и концевые выключатели на элементах сцены объединены через мультиконнектор Harting. Единственное, что потребуется подключить - это кабель питания электросети 400В, и элементы сцены будут готовы к представлению.
"Не возможно получить такую модульную конструкцию без дополнительных усилий", отмечает основатель и генеральный директор компании Gietec Георг Шоссер. "Но по окончании сезона, мы без проблем можем использовать Stage Mover для решения абсолютно иных требований управления в других представлениях".
Помимо контроллера Stage Mover для электромоторов, есть также вариант управления гидравлическими или пневматическими приводами, что вносит свой вклад в широкий спектр драматических сценических эффектов, присутствующих в The Wyld.


С осени 2014 года, Фридрахштадтпаласт в Берлине стал самым сложным проектом, который когда-либо создавался на базе openSAFETY и POWERLINK. 67 контроллеров SafeLOGIC, объединенные единой сетью POWERLINK, обеспечивают безопасную работу передвижных платформ и других элементов сцены, отключая двигатели за 10 миллисекунд.
Одно программное обеспечение для трех вариантов аппаратной конфигурации
Устройство управления состоит из контроллера безопасности и безопасных модулей ввода/вывода, одинаковых для всех трех вариантов. Единственное различие заключается в аппаратном обеспечении: для контроля различных типов осей требуются разные компоненты и модули X20, используемые для стандартной коммуникации. "Несмотря на то, что контроллеры Stage Mover имеют разное аппаратное обеспечение для различных типов осей, мы все равно можем управлять всеми через одни проект программного обеспечения", - говорит Шлоссер. "Так проще настраивать систему, а программное обеспечение более эффективно обновляется и обслуживается. Это явилось ключевым аргументом в пользу решения компании B&R".
Для компании Gietec приложение зависит от двух важных критериев: быстрое время отклика, которое можно достичь благодаря сетевой коммуникации openSAFETY, и высокая гибкость, которую предоставляют контроллеры обеспечения безопасности SafeLOGIC. "Традиционные жестко смонтированные схемы обеспечили бы нам время отклика 500 миллисекунд, что не достаточно для гарантии безопасности на сцене", - замечает Шлоссер. Даже несмотря на не тривиальную задачу контролировать сигналы от 55 полос безопасности, а так же от другого оборудования обеспечения безопасности, решение компании B&R обеспечивает время отклика около 10 миллисекунд. Этого более чем достаточно для того, чтобы отвечать стандартам безопасности сейчас и в обозримом будущем.
"Традиционные жестко смонтированные схемы обеспечили бы нам время отклика 500 миллисекунд, чего не достаточно для гарантии безопасности на сцене", - замечает Шлоссер. "Решение компании B&R обеспечивает время отклика около 10 миллисекунд. Этого более чем достаточно для того, чтобы отвечать стандартам безопасности сейчас и в обозримом будущем". Георг Шоссер, генеральный директор Gietec GmbH

67 контроллеров обеспечения безопасности, объединенных в сеть
Работа контроллеров обеспечения безопасности в 60 программируемых контроллерах Stage Mover, используемых в Фрилрихштадтпаласт, координируется каскадом из 7 ведущих контроллеров безопасности линейки SafeLOGIC.
Несмотря на огромный объем данных, которые необходимо обрабатывать сети POWERLINK, компания Gietec смогла обойтись без каскадной архитектуры шины, что свело к минимуму количество компонентов и кабелей.
Для центрального управления системой компания Gietec разработала "Stage Controller" на базе Panel PC 900 с проекционно-ёмкостным сенсорным экраном 24" компании B&R. Всё программное обеспечение приложения для этого многофункционального пульта управления, включая приложение ЧМИ и программное обеспечение для Stage Mover, было разработано с использованием Automation Studio. Фридрихштадтпаласт использует два контроллера Stage Controller: один выделен для ЧМИ, другой - контролирует элементы сцены. Эти два контроллера общаются между собой по интерфейсу SDL3 компании B&R.
"B&R обеспечивал образцовую поддержку на протяжении всего проекта", - комментирует Шоссер. "Обычно мы могли связаться с высоко квалифицированной службой поддержки компании B&R, которая отличается восхитительным качеством - работать, пока не найдут действительное решение, вместо того, чтобы высказывать пустые предположения!.
Руководство и гости Фридрихштадтпаласт очень довольны результатом. Для всех будущих представлений The Wyld, именем openSAFETY, мы желаем актерам: "Неи пуха, ни пера!"