• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

IT와 자동화 세계의 융합

인더스트리(Industry) 4.0과 사물 인터넷(Internet of Things: IoT)은 상대적으로 오래 격리 상태에 있었으나, 이 두 개념을 연결하고자 하는 노력이 빠른 속도로 본궤도에 오르고 있다. Cisco의 Tony Shakib, B&R의 Stefan Schönegger 및 Marc Ostertag와 마주 앉아서 두 접근 방식의 유사점과 차이점과 함께 이들 사이의 시너지 잠재력에 대해 논의하였다.

Marc, 당신은 유럽 자동화 공급업체의 미국 계열사 수장으로써 주로 미국에서 형성된 사물 인터넷(IoT) 과 주로 독일어를 사용하는 세계의 인더스트리(Industry) 4.0 중 어느 쪽이 더 편안하게 느껴지는가?

Marc Ostertag: 먼저 무엇보다도, 나는 고객이 편안하게 느끼는 쪽을 편안하게 생각한다. 미국과 유럽의 OEM 업체들은 모두 공통적인 야망, 즉 프로세스를 최적화하고, 새로운 시장으로 확장하고, 배치 사이즈 원(batch-size-one) 생산과 같은 그들의 고객의 가장 까다로운 요구사항을 해결하는 새로운 방법을 찾는 것으로부터 추진력을 얻는다고 생각한다. 자동화 기술 공급자로서, 우리가 관심을 기울이는 것은 그러한 야망을 실현할 수 있는 구체적인 수단과 방법이다.

바로 그러한 것이 인더스트리(Industry )4.0 과 IoT 가 관련되는 분야이다.

Stefan Schönegger: 그렇다. 그리고 우리 관점에서 볼 때 양쪽 모두 해야 할 중요한 역할이 있다. 독일의 플랫폼 인더스트리(Plattform Industrie) 4.0 프로젝트의 목표는 제조 과정의 매우 상세한 검사를 수행하고, 그것을 기록하고 - 궁극적으로 그것을 개선하는 것이다. 이것은 많은 장기적 개선에 대한 기반의 역할을 하게 될 매우 중요한 준비 작업이다.

Tony Shakib: 실제로 이것이 문제의 핵심이다. 인더스트리 4.0은 주로 이론적 개념을 다루는 반면에, 사물 인터넷은 실용적 어플리케이션에 초점을 맞춘다. 산업 인터넷 컨소시엄(Industrial Internet Consortium: IIC)에 의해 운영되는 테스트 베드는 완벽한 실례이다. 여기에서는 B&R, Cisco 및 National Instruments와 같은 기업들이 장래의 스마트 공장을 위한 기술을 구현하기 위한 방법과 함께 실제 세계의 생산 조건 하에서 실험을 수행하고 있다.

B&R로 하여금 IIC에 가입하도록 하고 TSN 테스트 베드에 참여하도록 이끈 것은 이러한 실질적인 측면에 대한 초점 때문이었는가?

Schönegger: 그것이 핵심적 요인이었음은 확실하다. 결국, 우리는 고객들이 곧 바로 이용할 수 있는 솔루션을 우리 고객에게 제공하고자 한다. 우리가 참여한 또 다른 이유는 우리가 논하는 것이 제조업의 혁명적 변화이고, 모든 분야의 별도의 전선에서 전쟁을 치르는 것을 원하지는 않기 때문이다. 글로벌 시장은 글로벌 솔루션을 요구하고 - 물론 글로벌 표준도 요구한다. 우리가 이러한 것들을 창출하는 일원이 되기를 원한다면, 전세계에서 이러한 일을 위해 활동하는 그룹에 반드시 적극 참여해야 한다.

Shakib: 전적으로 동감한다. 인더스트리 4.0을 통하든 IoT를 통하든, 우리 목표는 지능형 기계를 사용하여 유연성을 갖춘 새로운 제조 솔루션을 이용하는 것이다. 이것은 최초로 IIC를 조직하는 데 도움이 되었던 우리의 동기 가운데 하나이다. 또한 대서양을 가로지르는 접근방식이 앞으로 나아갈 수 있는 최선의 방법이라는 점에도 동의한다. 그것은 미국 기업인 우리 회사가 지난 해에 인더스트리 4.0과 IoT 솔루션에 초점을 맞추고 베를린에 혁신 센터를 개설한 이유의 일부이다.

Stefan, 당신은 개방형 표준에 대한 필요성을 언급하였다. 그러한 표준은 어떠한 형태를 취할 수 있겠는가?

Schönegger: 글쎄, 최초의 실례는 이미 존재한다. OPC UA 는 장래의 공장을 위한 공급자 독립적인 통신 프로토콜이 될 것이다. 이것은 개별 센서와 액추에이터로부터 ERP 시스템과 클라우드까지 빈틈 없는 통신을 제공할 것이며 - 누가 하드웨어를 제조하는지는 문제가 되지 않을 것이다.

Tony, 지금까지 우리는 제조업에 초점을 맞췄다. 그러나 사물 인터넷에는 그 이상의 것이 있지 않겠는가?

Shakib: 그 점은 사실이다. 산업 생산은 물론 매우 중요한 측면이지만, IoT 기술의 영향은 훨씬 더 파급 효과가 크다. 가전제품의 네트워크 구성, 지능형 에너지 분배 시스템 (스마트 전력망) 및 네트워크로 구성된 운송 시스템은 (스마트 모빌리티) 몇 가지 실례에 지나지 않는다. 이들 모든 분야의 핵심적 초점은 전통적인 각 분야의 경계를 초월하는 연결성에 있다. 그것인 디지털 전환이 성공을 거둘 수 있는 유일한 방법이다.

이들 주제는 B&R과 어떤 관련성이 있는가?

Ostertag: 우리 회사가 네트워크화된 가전제품 시장에 진출하지 않을 것이라는 것은 확실하지만, 이종 분야들을 연결한다는 개념은 절대적으로 산업 어플리케이션과도 관련성이 있다. 여러 가지 편익 중 하나는 소비자 제품을 위한 반도체 컴포넌트는 대량으로 생산되기 때문에, 우리도 산업 제품에 이들을 사용할 수 있을 것이라는 점이다.

오늘 여기에서 어떻게 서로 다른 두 기업인 B&R과 Cisco가 마주 앉게 되었는지를 이해하기 위해 결국 돌고 돌아서 원점으로 돌아온 것 같은데…

Schönegger: 정확히 맞는 말이다. 미래형 스마트 제조 솔루션을 실현하기 위해서는, 반드시 IT와 자동화의 세계를 융합시키는 데 성공하지 않으면 안 된다. 그것은 바로 우리 두 기업 사이의 협력에서 반영된 것으로써 확인할 수 있는 것이다.

인터뷰 답변자:

Cisco Shakib Tony IoT
Tony Shakib
Cisco, IoT 가상 솔루션 사업부서 부사장
Ostertag-Marc-BnR-Northamerica-President
Marc Ostertag
B&R 북아메리카 사장
Schönegger-Stefan-Marketing-Manager-BnR
Stefan Schönegger
B&R 국제 마케팅 부장

PDF 로 다운로드 하기

IT와 자동화 세계의 융합.pdf

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.