• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

혁신을 위한 완벽한 조건

혁신 관련 수상자로 명성을 갖춘 기업이 새 본사를 건설할 때, 그 설비가 최신 건물 자동화 기술을 자랑할 것이라는 것은 놀랄 일이 아니다. MB Telecom은 B&R APROL 분산 제어 플랫폼을 기반으로 하는 건물 관리 시스템(building management system: BMS)을 통해 에너지 비용을 최적화하고 환경 영향을 최소화하였다. 건물의 정교한 기후 제어는 이 루마니아의 R&D를 선도하는 기업의 직원들이 B&R 제어 기술과 함께 혁신적인 프로젝트에 초점을 맞출 수 있도록 한다.

특히 근년에 비행기로 여행해 본 적이 있다면, 공항 보안 검색을 통과하면서 당신의 온몸과 모든 수하물을 스캔 당해 본 적이 있을 것이다. 실제로 비행하는 모든 것 중에서 스캔 당하지 않는 것은 항공기 자체뿐인 것처럼 보인다. MB Telecom은 - Roboscan Aeria를 이용 - 그것을 변화시키고 있고 항공 보안 분야에 혁명을 일으키고 있다. 활대에 장착되는 이 X선 스캐너는 B&R 제어 기술을 내장하고 있어, 실질적으로 검사원들이 접근할 수 없는 항공기 동체나 날개의 빈 곳에 숨겨진 마약이나 폭발물도 식별할 수 있다. 그뿐 아니라, 단 한 사람의 운전원이 몇 분 이내에 이 작업을 완료할 수 있다.

MB Telecom(MBT)은 루마니아의 가장 큰 시스템 통합 업체 중 하나로써, 국경, 공항 및 항구에서 하이테크 보안 솔루션을 설계, 개발 및 설치하고 또한 광범위한 국내와 국제 연구 프로젝트에 깊숙이 관여하고 있다. Roboscan Aeria 및 트럭과 컨테이너 용의 Roboscan 1MC와 같은 돌파구적인 국제적 수상 작품들은 MBT의 연구 개발과 혁신에 대한 집중적 초점과, 제어 동반자인 B&R과의 협력 관계의 성공을 잘 보여준다.

conference room panorama
방마다 설치된 CO2 센서를 사용하여 APROL BMS는 회의실에 수요에 따라 신선한 공기를 공급할 수 있다.

최대한의 쾌적성과 최소한 비용을 목표로 하는 친환경 건물

2009년, 이 회사는 빠르게 성장하는 조직을 받아들일 수 있는 더 넓은 새 본사로 이전해야 했다. 프로젝트에는 또한 MBT의 최근 설립된 R&D 센터를 수용하기 위해 – 동유럽 최대 규모인 - 여러 학문 분야의 연구 시설 건설도 포함되었다. MBT는 시작부터 그의 새로운 본사를 위한 야심 찬 계획을 가지고 있었다. 회사는 조직의 혁신 문화의 외부적 표현의 역할을 하면서 동시에 그의 직원들이 자신의 까다로운 작업에 집중하기 위한 쾌적하고, 효율적인 분위기를 제공하는 건물을 원했다.

높은 수준의 에너지 효율과 쾌적한 환경이라는 새로운 시설에 대한 1차적인 목표를 달성하기 위해, MBT는 최신 지열(地熱)과 태양광 기술을 이용하기로 계획하였다. 이러한 시스템은 온도, 압력, 습도, CO2 및 조명을 측정하고 제어하기 위해 사용되는 센서, 계기 및 액추에이터의 복잡한 조합을 특징으로 한다.

다양한 건물 서비스가 최적의 효율로 기능을 발휘하고 MBT가 기대하는 편익을 제공하기 위해서는, 데이터를 교환하고, 기능을 공유하고 서로를 모니터링할 필요가 있었다. 다른 말로, 그들이 필요로 하는 것은 중앙 위치로부터 복수의 시스템을 모니터링하고 관리하기 위한 건물 관리 시스템(building management system) 즉 BMS였다. BMS는 또한 보다 높은 효율적 제어 전략을 위해 이들 시스템이 상호 작용하는 것을 허용하고 원격 서비스와 같은 고급 기능에 대한 가능성을 열게 될 것이다.

MBT_image2_system_overview
3대의 B&R X20 컨트롤러가 건물의 서브시스템들을 강력한 B&R Automation PC 상에서 운영되는 APROL BMS 시스템에 연결시킨다.

3대의 시스템, 하나의 솔루션

통합된 하드웨어와 소프트웨어 플랫폼에 대한 요구를 식별한 후에, 하나의 잠재적 동반자의 이름이 뒤따라 등장하였다. MBT 설립자인 Mircea Tudor는 말한다. “B&R 제어 기술을 이용하는 Roboscan과 그 밖의 프로젝트들이 성공을 거둔 이후, B&R은 우리 회사 엔지니어들 사이에 첫 번째 선택 대상이 되었습니다." B&R의 APROL DCS 플랫폼이 실제로 평가를 통해 건물 관리 프로젝트가 요구하는 필요한 유연성을 제공한다는 것이 확인된 후 결정이 내려졌다.

BMS 구조의 핵심은 3대의 X20 컨트롤러고 구성되고, 이들은 각각 건물의 전력, 기후 제어 및 보안 서브시스템을 담당한다. 컨트롤러들은 POWERLINK를 통해 주 워크스테이션에 있는 APROL 시스템으로 연결되고, 이것은 B&R의 Automation PC 시리즈로부터의 강력한 산업용 PC에서 운영된다.

최소한의 유틸리티 비용과 환경 영향

한 대의 컨트롤러는 주전원, 100 kW 태양 전지 시스템 및 백업 발전기로 구성된 전력 관리 시스템을 통합한다. 에너지 공급과 소비를 모니터링하기 위해, 시스템은 B&R의 X20 입출력 시스템으로부터의 에너지 측정 모듈을 이용한다. 전력의 지능적 이용과 모니터링은 MBT 본사가 유틸리티 비용을 절감하는 데 도움이 되는 동시에 환경적 영향도 최소화한다.

aeriadv1
B&R 기술이 그의 컨트롤러와 로봇 방식 예인 장치를 제어하는 동안, MBT의 Roboscan Aeria는 항공기 보안 분야에서 혁신을 일으키고 있다.

최대한의 유연성과 쾌적성

또 하나의 컨트롤러는 냉난방과 환기 즉 공기조화(HVAC) 시스템을 담당한다. HVAC 시스템은 4대의 열 펌프와 건물 전체를 통해 신선한 공기를 공급하는 한 대의 공기 처리 장치를 통합한다. APROL의 유연성 덕분에 이질적인 제 3자 기술을 통합하는 문제도 손쉽게 해결되었다.

APROL BMS 솔루션은 지능적으로 신선한 공기를 분배하여, 회의실과 같이 일시적으로 사람들에 의해 점유되는 공간은 방 내부 센서가 CO2 농도의 증가를 보고하는 경우에 수요에 따라 신선한 공기를 받도록 되어 있다. 각 층에 분산된 모듈들은 다양한 기후 파라미터를 측정하고 제어한다 온도, 조명 및 공기 질은 사용자의 수, 그들의 쾌적성 선호도 및 일기 예보와 같은 요인을 고려하여 사무실 별로 조정될 수 있다.

MBT_image1_HQ
부카레스트(Bucharest) 소재 MB Telecom의 새 본사에서, APROL 건물 관리 시스템은 직원들이 자신의 혁신적 프로젝트에 집중할 수 있는 쾌적한 분위기를 제공한다.

손쉽게 해결된 통합 문제

전력과 기후 제어 시스템은 제 3의 컨트롤러를 통해 통합된 접근 제어, 연기 감지 및 화재 방지 시스템과 함께 모두 주 제어 스테이션에 위치한 APROL BMS 솔루션으로 모인다. “상이한 기술을 이용하는 상이한 공급자들로부터의 기기 사이의 상호운용성을 달성하는 것은 하나의 도전이었습니다.” Tudor는 회상한다. “그러나 APROL의 다재다능한 기능은 건물의 모든 서브시스템들 사이에서 효율적으로 데이터를 교환할 수 있도록 하였습니다.”

APROL 시스템은 건물 관리 시스템을 위한 하위 집합들을 포함, 표준화된 모듈형 제어 기능을 포함하는 프로세스 자동화 라이브러리(process automation library: PAL)를 제공한다. 구현 과정에서, 전체적 시스템의 에너지 효율을 증가시키기 위해서는 캐스케이드(cascade) 제어 루프가 필요할 것이라는 것이 명백해졌다. MBT 엔지니어들은 각각의 열 펌프 컨트롤러에 대한 최적의 파라미터를 계산하기 위한 복잡한 알고리즘과 함께, APROL 플랫폼 상에서 실행되는 맞춤형 소프트웨어 라이브러리를 구현함으로써 이것을 해결할 수 있었다.

“APROL 건물 관리 시스템은 우리의 설비를 진정으로 그 안에서 작업하기 즐거운 곳으로 만들어 줍니다.” Tudor는 결론을 내린다. “또한 POWERLINK를 통해 입출력 모듈을 통합하는 것은 너무 손쉬워서 장래에 더 복잡한 기능으로 확장하는 것도 전혀 문제가 되지 않을 것입니다.”

  • MBT_image5_Mircea Tudor
    Mircea Tudor
    MB Telecom 설립자
    “상이한 기술을 이용하는 상이한 공급자들로부터의 기기 사이의 상호운용성을 달성하는 것은 하나의 도전이었습니다. 그러나 APROL의 다재다능한 기능은 건물의 모든 서브시스템들 사이에서 효율적으로 데이터를 교환할 수 있도록 하였습니다.”

PDF 로 다운로드 하기

혁신을 위한 완벽한 조건.pdf

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.