• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Echelonnabilité et temps de réponse : les systèmes B&R entrent dans une nouvelle dimension

04.10.2013
Scalabilityplus
Avec la nouvelle gamme de produits Scalability+, B&R redéfinit le concept d'automatisation intégrée et ouvre d'infinies possibilités en terme de configuration machine.

B&R sur le salon SPS IPC Drives 2013 à Nuremberg

Le salon SPS IPC Drives de Nuremberg se tiendra cette année du 26 au 28 novembre 2013. B&R saisira l'opportunité qu'offre ce salon de référence dans le domaine des systèmes et composants d'automatisation pour présenter l'intégralité de ses gammes de produits, sur les stands 110 et 206, hall 7. Deux thèmes principaux seront à l'honneur cette année sur le stand de B&R : la maximisation de l'évolutivité des systèmes et la minimisation des temps de réponse.

Echelonnabilité sans précédent

Avec Scalability+, B&R crée une nouvelle manière d'appréhender l'évolutivité des systèmes. Les constructeurs de machines peuvent ainsi tailler sur mesure leur solution d'automatisation en fonction des spécificités de leurs machines et choisir la solution matérielle et logicielle qui répond le mieux à leurs besoins d'automatisation, tout en gardant la latitude nécessaire pour de futures évolutions. Lors du processus de développement, il peut s'avérer nécessaire de recalibrer à la hausse ou à la baisse les composants ou solutions choisis initialement. Cet ajustement peut être effectué à tout moment, sans qu'un iota du développement déjà réalisé ne soit perdu. Ainsi, les constructeurs de machines peuvent adapter leurs systèmes d'automatisation au plus près des besoins de leurs machines, sans devoir faire de compromis.

Une nouvelle gamme d'automates compacts

B&R a développé toute une nouvelle gamme de composants matériels, étendant ainsi les possibilités de ses systèmes d'automatisation en terme d'interopérabilité et d'échelonnabilité. Ainsi, de nouveaux automates compacts avec E/S intégrées complèteront la gamme des automates X20 dont le succès, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est jamais tari. Sera également lancée à Nuremberg une nouvelle gamme d'écrans tactiles Power Panel, avec ou sans automate intégré.

Temps de cycle insoupçonnés avec des technologies standard

Sur SPS IPC Drives 2013, B&R présentera reACTION, une technologie innovante destinée à réduire les temps de cycle à des niveaux encore jamais atteints. Les tâches temporellement critiques s'implémentent avec du matériel standard et conformément aux exigences de l'IEC 61131, tout en réduisant la charge sur l'automate ainsi que l'ensemble des coûts.

Nouvelle version du système de contrôle de process APROL

A Nuremberg, B&R présentera aussi la toute dernière version de son système de contrôle de process – APROL R 4.0 – et ses nombreuses nouvelles fonctionnalités. Particulièrement adaptées pour l'automatisation des usines et des sites de fabrication, les solutions que constituent les packages APROL EnMon pour la surveillance énergétique et APROL ConMon pour la surveillance vibratoire seront également à l'honneur. Avec APROL, les constructeurs de machines peuvent non seulement étendre leur cœur de métier, mais aussi offrir aux exploitants d'usine et aux opérateurs une réelle valeur ajoutée. B&R propose également un autre package appelé APROL APC (Advanced Process Control). Ce dernier inclut notamment un régulateur prédictif 10x10x10 à modèles pour résoudre simplement des tâches de régulation complexes.

Toutes les innovations citées plus haut seront exposées sur le stand B&R, de même que d'autres nouveautés couvrant tous les domaines de l'automatisation industrielle, depuis le développement mécatronique basé sur la simulation jusqu'à l'automatisation des engins mobiles, en passant par les systèmes haut de gamme à base PC et les technologies d'entraînement.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

Scalabilityplus
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.