• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

KHS et B&R remportent l’iF gold award

01.02.2012
BuR_KHS Award
Grâce à sa combinaison parfaite d'ergonomie, de navigation et de design, le pupitre de KHS offre tout ce que l'on peut attendre d'une commande intuitive.

Avec son interface de commande intuitive et ses symboles clairs, le design du nouveau pupitre opérateur de KHS a convaincu le jury des « iF communication design award 2011 ». Développé en étroite coopération avec B&R, ce pupitre innovant permet de répondre à tous les besoins de commande des secteurs de l’agroalimentaire et de l’emballage. Les processus complexes sont représentés de manière simple, ce qui facilite leur compréhension et leur commande par l’opérateur. Parmi les 900 produits en lice, le nouveau pupitre KHS-B&R s’est vu décerner par le jury la distinction « iF gold award ».

Nouveaux standards pour la commande opérateur

Avec son design écran plat, le pupitre opérateur KHS-B&R remplit les exigences d’hygiène très strictes des secteurs de l’agroalimentaire et de l’emballage. Combinant un écran tactile résistif au format 4:3 et des touches avec anneaux lumineux et LED multicolores, il offre un confort d’utilisation maximal. En outre, la saisie des paramètres est facilitée par des représentations colorées, des icônes et des instructions interactives. La gestion des utilisateurs s’effectue au moyen d’un système RFID intégré, ce qui permet de personnaliser les accès, les pages écran et les niveaux de commande en fonction des besoins.

L’atout décisif de ce nouveau pupitre opérateur réside dans la fusion des interfaces utilisateurs hétérogènes correspondant aux différentes machines d’une même ligne de production. De plus, le Panel PC de B&R, qui constitue le cœur du système, unifie les fonctions de motion control, de visualisation et d'entraînement dans un seul et même appareil. Ainsi, avec ce pupitre, il est possible de piloter et de surveiller différentes machines ainsi que des lignes complètes via une seule et même interface.

Le pupitre opérateur développé par KHS et B&R remporte le « red dot design award »

Outre l’iF gold award, le pupitre de commande développé conjointement par KHS et B&R a également reçu le prix « red dot: best of the best » au cours d’une manifestation organisée au musée red dot design à Essen. Parmi les 6 000 inscrits venant de 44 pays, à peine plus d'1 % ont reçu cette distinction. Et comme si cela ne suffisait pas, le pupitre KHS-B&R a également été nominé pour le « Germany's Design Prize of 2012 ».

À propos de B&R

B&R est une entreprise financièrement indépendante dont le siège est basé en Autriche et qui dispose d’un réseau d’agences couvrant le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, B&R s’appuie sur des technologies ultra-modernes et fournit une ingénierie de haut niveau. L’entreprise développe et propose des solutions complètes d’automatisation des procédés, de motion control, de visualisation et de communication industrielle, pour un large éventail d’industries. Avec ses solutions innovantes, B&R crée de nouveaux standards dans le monde des automatismes.

Pour plus d'informations, merci de visiter www.br-automation.com.

En cas de réutilisation de ce communiqué de presse, merci d'en informer :

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Marketing Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_KHS Award
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.