• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

EUROMAP prêt à l'emploi

Avec les recommandations EUROMAP, l'industrie de la plasturgie joue un rôle précurseur dans la mise en œuvre d'interfaces standardisées entre équipements de différents fournisseurs. Patrick Bruder et Christoph Trappl de B&R expliquent comment le standard de communication ouvert et indépendant OPC UA permet une communication conforme aux concepts de l'Industrie 4.0.

_47A7773
Grâce à la technologie mapp, implémenter des interfaces EUROMAP fonctionnelles est particulièrement simple pour les clients de B&R. Christoph Trappl (à gauche), Product Manager mapp Technology, et Patrick Bruder, expert métier pour la branche plasturgie, nous en disent plus.

Monsieur Bruder, certaines recommandations EUROMAP sont en cours de révision. Les recommandations existantes ne suffisent-elles plus ?

Patrick Bruder. Les process de fabrication dans l'industrie de la plasturgie sont constamment améliorés. Pour le matériel, le logiciel, et à plus forte raison la communication, cela crée en permance de nouvelles exigences. C'est pour cette raison que les groupes de travail EUROMAP révisent actuellement certaines recommandations.

De quelles recommandations s'agit-il ?

P. Bruder. Les travaux en cours concernent surtout deux interfaces : EUROMAP 77, qui traite de la communication entre les presses à injecter et les systèmes MES, et EUROMAP 79, qui définit l'interface entre les presses à injecter et les machines de manutention ou les robots.

Y a-t-il des points communs entre ces deux interfaces ?

P. Bruder. Absolument : les deux interfaces sont basées sur OPC UA. Les groupes de travail sont vite tombés d'accord sur le fait que ce standard indépendant conviendrait parfaitement pour les deux, même si leurs exigences respectives pour la communication sont très différentes. Nous sommes convaincus qu'OPC UA sera le standard des usines connectées du futur. Il est donc logique pour nous que les nouvelles recommandations reposent sur cette base.

Est-ce qu'OPC UA peut gérer la communication temporellement critique entre une presse à injecter et des robots ?

P. Bruder. Oui. Lorsque ce standard est utilisé avec Time Sensitive Networking (TSN), cela ne pose aucun problème. Dès la phase initiale des tests, le banc d'essai TSN mis en place par l'Industrial Internet Consortium (IIC), dont B&R est membre, a montré qu'OPC UA TSN permet d'atteindre des temps de cycles remarquables. Outre B&R, d'autres entreprises comme National Instruments, Cisco, Kuka, TTTech et Intel, participent également à ce banc d'essai. La technologie TSN permet d'obtenir une communication temps réel et déterministe. Avec OPC UA TSN, l'extraction des pièces injectées pourra s'effectuer avec une précision et une rapidité inenvisageables avec l'interface EUROMAP actuelle.

Monsieur Trappl, pourquoi un fabricant d'automatismes comme B&R s'implique-t-il aussi activement dans le développement d'interfaces pour l'industrie de la plasturgie ? N'est-ce pas là une tâche qui incombe à vos clients ?

Christoph Trappl. Nos clients, donc les fabricants de machines de plasturgie, doivent justement livrer des machines appliquant les recommandations EUROMAP. Sinon, il leur sera difficile de les faire accepter par le marché. Aussi, nous avons intégré à nos systèmes les interfaces EUROMAP les plus courantes.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

C. Trappl. Nous proposons pour ces interfaces des composants mapp. Ces composants logiciels s'insèrent dans le projet d'automatisation par simple "glisser-déposer". Le client a juste besoin de définir quelques paramètres pour disposer d'une interface EUROMAP entièrement fonctionnelle. Ceci est à l'image de l'objectif que nous nous sommes donnés avec la technologie mapp : décharger le client de la programmation des fonctions de base. Il peut ainsi se concentrer sur son vrai savoir-faire, à savoir l'implémentation de son process sous la forme d'une machine optimale.

Et que se passe-t-il si, comme c'est le cas aujourd'hui, ces interfaces viennent à être redéfinies ?

C. Trappl. Là aussi, nos clients peuvent être rassurés. B&R réalisera une implémentation fiable de la nouvelle interface. En règle générale, nous supportons les recommandations EUROMAP les plus couramment utilisées, dont EUROMAP 27.

Télécharger l'article au format PDF :

EUROMAP out of the Box.pdf

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.