Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Barrera de seguridad openSAFETY

Barreras de seguridad inteligentes para una maquinaria segura

openSAFETY: En ambientes de producción dónde los hombres trabajan mano a mano con las máquinas, los sensores convencionales proporcionan una protección activa insuficiente para proteger a los operarios de posibles lesiones. Al integrar las barreras de seguridad basadas en openSAFETY en su entorno de automatización, B&R está abriendo unas estrategias de seguridad completamente nuevas para las plantas de producción actuales.

  • Puntos destacados
  • Menos hardware necesario
  • Tiempos de puesta en marcha reducidos
  • Fácil mantenimiento
  • Pueden descartarse errores de cableado
Datalogic-openSAFETY Light Curtain - New Solution - CMYK
Una barrera de seguridad con openSAFETY montada en ángulo, elimina la necesidad de sensores adicionales y módulos de E/S de seguridad.
Datalogic-openSAFETY Light Curtain - Old Solution - CMYK
Las barreras de seguridad convencionales también necesitan sensores adicionales para implementar funciones como el silenciado.

Las barreras de seguridad se han utilizado durante muchos años para proteger a los operarios y a los sistemas. Por desgracia, las barreras de seguridad convencionales ofrecen muy poca flexibilidad. Se conoce que dificultan la implementación de conceptos de diseño moderno dónde los operarios y la maquinaria trabajan juntos.

Por esta razón, el EPSG desarrolló un perfil openSAFETY para barreras de seguridad inteligentes. B&R es el primer productor que trabaja en la completa integración de este tipo de perfil en su entorno de automatización. A la empresa especialista en automatización le acompaña en este viaje la compañía con sede en Italia Datalogic, qué está desarrollando una nueva barrera de seguridad basada en este nuevo perfil.

Light curtain topology-Kopie
Al igual que con los motores y módulos de E/S de seguridad, las barreras de seguridad de openSAFETY se integran directamente en la red de seguridad. El cableado se reduce al mínimo.

No se necesita cableado

La barrera de seguridad inteligente se conecta directamente a la red POWERLINK en tiempo real. El protocolo openSAFETY suprayacente sustituye al cableado que solía utilizarse para la barrera de seguridad. Al no necesitar canales de E/S seguros, una aplicación con barreras de seguridad openSAFETY es más asequible que una solución con cable.

Evaluación monohaz inteligente

La barrera de seguridad con evaluación monohaz, como se define en el nuevo perfil EPSG, proporciona un sistema más sencillo. Si este tipo de barrera de seguridad se instala inclinada, podremos obtener todos los datos necesarios para un silenciado inteligente. Según el haz de luz que se interrumpa en primer lugar, se puede determinar la dirección recorrida del producto - sin necesidad de hardware adicional.

openSAFETY proporciona el controlador SafeLOGIC con información detallada sobre que haz ha sido interrumpido y cuando. Además de la dirección de movimiento del producto, también es posible determinar su altura - y si usamos la velocidad de transporte, también su longitud.

En base a esta información, el controlador de seguridad puede verificar si el producto que está pasando por la barrera de seguridad es exactamente el que se esperaba. Por ejemplo, si una persona se sentase sobre el producto para evitar el sensor fotoeléctrico, la máquina entraría en estado de seguridad. Las soluciones que utilizan barreras de seguridad convencionales requieren mucho esfuerzo técnico para detectar este tipo de manipulación.

Programado en el software de ingeniería

Con una solución de B&R que use una barrera de seguridad con openSAFETY, las funciones de seguridad como el silenciado y el borrado se pueden programar fácilmente en Automation Studio. Una vez se ha instalado la barrera de seguridad y se ha establecido un número de nodo en el equipo, se lleva a cabo el resto de la configuración en Automation Studio.

Las barreras de seguridad convencionales necesitan trabajosas configuraciones de interruptor DIP o el uso de software especializado. Esto se vuelve incluso más problemático cuando se ha instalado todo, ya que los interruptores DIP son de difícil acceso y representan una potencial fuente de errores.

Puesta en marcha rápida

Las barreras de seguridad de openSAFETY reducen considerablemente la cantidad de trabajo necesario para la puesta en marcha, especialmente para equipos que se producen en serie. Esto es así porque una vez se ha escrito, la aplicación de seguridad puede volver a usarse en cada máquina. Basta con que la barrera de seguridad esté conectada a la red. El controlador de seguridad detecta automáticamente si está trabajando con el modelo de barrera de seguridad correcto y transfiere la configuración al dispositivo. Se evitan errores que podrían surgir de la configuración manual o del cableado in situ.

Las posibilidades de diagnóstico de errores de la barrera de seguridad inteligente son igualmente un enorme avance. Los mensajes de error que hasta ahora necesitan de un minucioso trabajo de lectura e interpretación de patrones de LEDs parpadeantes, se pueden visualizar en un texto sin formato. Esto permite obtener diagnósticos más detallados y menores tiempos de parada.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.