• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

OPC UA alcanza el tiempo real

Hasta ahora, OPC UA había tenido sus limitaciones cuando se trataba de procesos complejos con requisitos de tiempo real. Es por eso que la Fundación OPC está trabajando en dos expansiones que darán a la comunicación OPC UA la capacidad de comunicación en tiempo real estándar: la red sensible al tiempo y el modelo de publicación-suscripción. Nos sentamos con Matthias Damm, jefe del grupo de trabajo de la Fundación OPC pub / sub, para averiguar lo que estas expansiones significarán para el futuro de las redes industriales. B&R introdujo su primer producto habilitado para pub/sub en la primavera de 2016. Sebastian Sachse, Director de Tecnología de la Unidad de negocio de automatización abierta de B&R, revela la motivación subyacente de la compañía.

Matthias, ¿cuál es la razón para el desarrollo de la expansión pub/sub de la especificación OPC UA?

Matthias Damm: Hoy en día, OPC UA es rápido - pero no determinista en términos de automatización Para las aplicaciones en las que se está utilizando actualmente OPC UA, se hace especial hincapié en la entrega de datos de forma fiable y sin ningún tipo de pérdida de información. Cuando se trata de la comunicación entre controles, la capacidad en tiempo real se convierte en algo mucho más importante. Con el modelo de publicación-suscripción, el intercambio de datos está mucho más cerca del que se obtiene con un sistema en tiempo real. Al combinar el modelo de publicación-suscripción con una capa física en tiempo real - Ethernet con la expansión TSN, lo que se obtiene es OPC UA con capacidad para la comunicación en tiempo-real.

¿Qué ventajas ofrece la expansión pub/sub a OPC UA?

Damm: Hasta ahora, OPC UA ha utilizado un mecanismo de cliente / servidor, donde un cliente solicita información y recibe una respuesta de un servidor. Mediante este enfoque, se intercambian datos de forma asíncrona y puedes tener problemas cuando la red tiene un gran número de nodos. El modelo de publicación-suscripción abre la puerta a nuevas posibilidades de comunicación tales como: de uno-a-muchos o de muchos-a-muchos. Lo que permite a los desarrolladores definir un intervalo de tiempo fijo en el que los datos serán intercambiados - esa es una de las mayores ventajas.

Sebastian, ¿por qué B&R ha elegido participar en el grupo de trabajo pub/sub?

Sebastian Sachse: Los grupos de trabajo TSN y pub/sub de la Fundación OPC han acelerado considerablemente la propagación de OPC UA en aplicaciones industriales. OPC UA está entrando en áreas donde la comunicación cíclica con requisitos de tiempo real son fundamentales. B&R tiene mucha experiencia en estas áreas, por lo que vio la oportunidad de hacer una contribución activa. Mediante la combinación de la experiencia con otras empresas asociadas, estamos ayudando a crear la mejor tecnología posible.

¿Qué impacto tendrán las expansiones OPC UA en el futuro de las redes industriales?

Damm: Cuando se construye una planta que incluye máquinas con diferentes tecnologías de automatización y sistemas de bus de campo, históricamente ha sido difícil llegar a trabajar de forma única en el nivel de control. El modelo actual de OPC hace que sea mucho más fácil poner en práctica la comunicación a través de estas líneas de múltiples proveedores.

Entonces, ¿cuál es el beneficio añadido del modelo de publicación-suscripción?

Damm: Cuando usted tiene una arquitectura muy grande, descentralizada, con una comunicación uno-a-muchos y muchos-a-muchos, le da una gran ventaja en términos de velocidad. Este es un requisito fundamental para los sistemas integrados, tales como líneas de envasado.

¿Qué tan avanzada está la especificación de pub-sub?

Damm: Por el momento tenemos una versión de prueba estable que incluye la mayoría de las definiciones. En proyectos como este, es importante tener implementaciones piloto que se realicen en paralelo con el desarrollo de la especificación. En la feria de Hannover en abril, ya teníamos varios fabricantes que presentan las primeras aplicaciones de demostración. Esperamos que las especificaciones se completarán a finales de 2016.

¿Y cuándo vamos a ver los primeros productos?

Damm: Con los fabricantes realizando ya prototipos, a medida que desarrollamos la especificación, la verificación se llevará a cabo relativamente rápido. Creo que es muy probable que veamos salir al mercado productos a principios de 2017.

Sebastian, B&R presentó el primer dispositivo de campo habilitado con pub/sub para OPC UA en la feria Hannover Messe. ¿Por qué estás trabajando en un dispositivo de campo tan pronto?

Sachse: Como dijo Matthias, una rápida aplicación ayuda a acelerar el proceso de especificación. La experiencia práctica adquirida en el equipo de prueba se transmite de vuelta en los grupos de trabajo y se incorpora en la especificación. Llegar de forma anticipada al mercado también nos da una ventaja y nos permite servir a nuestros clientes en una fase muy temprana.

¿Para qué tipo de aplicaciones se ha diseñado el dispositivo de campo?

Sachse: El controlador de bus es perfecto para la automatización de fábrica y se puede utilizar para prácticamente cualquier propósito. El nuevo modelo de pub-sub distribuye los datos de manera especialmente eficiente y permite conexiones a la nube a través de cualquier infraestructura Ethernet. Esto es útil si estás readaptando una planta existente o construyendo una nueva.

¿Qué objetivos tiene el desarrollo del grupo de B&R por sí mismo con respecto al OPC UA?

Sachse: OPC UA ya ha tenido un impacto significativo en la industria y se sigue propagando rápidamente. A corto plazo, las prioridades de B&R están completando las especificaciones para pub/sub y TSN y su integración en los productos relevantes. Además, como OPC UA está conquistando nuevas áreas de aplicación, B&R también jugará un papel activo en estos nuevos desarrollos. Básicamente, compartimos el objetivo de la Fundación OPC: Establecer OPC UA como el estándar abierto para la comunicación IoT desde el sensor hasta la nube.

¿Los clientes están solicitando productos OPC UA adicionales?

Sachse: Nuestros clientes se han sumado a la tecnología OPC UA y ya están diseñando maquinaria y plantas de acuerdo con ella. Las nuevas posibilidades y funciones que ofrece son ideas inspiradoras para las aplicaciones potenciales. Con nuestros productos, estaremos ayudando a convertir estas ideas en realidad.

¿Es muy difícil actualizar un sistema OPC UA existente con la expansión pub/sub?

Damm: Si usted tiene una aplicación de hardware o software OPC UA sin requisitos de tiempo real, la expansión se puede añadir simplemente actualizando la biblioteca utilizada para la aplicación, por lo que es relativamente sencillo.

Matthias Damm und Sebastian Sachse
Matthias Damm, Director del grupo de trabajo pub/sub de la Fundación OPC y Sebastian Sachse, Responsable Técnico de las unidades de negocio de automatización abierta de B&R, explican las ventajas de la expansión pub/sub de OPC UA para redes industriales.

Descargar artículo como PDF:

OPC UA is ready for real time.pdf

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.