Automation Device Interface (ADI)

Automation Device Interface permite el acceso a funciones específicas de dispositivos B&R. Los ajustes para este dispositivo se pueden leer y editar con el applet B&R Control Center del panel de control.

  • Características:
  • Cambio de parámetros específicos de pantalla
  • Lectura de teclas específicas del dispositivo
  • Actualización de la configuración de las teclas
  • Activación de LEDs específicos del dispositivo en un teclado de membrana
  • Lectura o calibración de los dispositivos de entrada (por ejemplo, llave, rueda de encoder, joystick, potenciómetro)
  • Lectura de temperatura, velocidad de los ventiladores, datos estadísticos y ajustes del conmutador
  • Lectura de las horas de funcionamiento (potencia en horas)
  • Lectura de los ajustes de usuario y de fábrica
  • Lectura de las versiones de software
  • Actualización y protección de la BIOS y el firmware
  • Creación de informes sobre el sistema actual (asistencia de soporte)
  • Se establece el valor del ecualizador SDL para el ajuste del cable SDL
  • Cambio de la ID de usuario de serie
control_center_screenshots

Kit de desarrollo de B&R Automation Device Interface (ADI)

El kit de desarrollo ADI se puede utilizar para acceder a las funciones del mismo desde las aplicaciones de Windows, creadas mediante uno de los siguientes entornos de desarrollo.

  • Microsoft Visual C++ 6.0
  • Microsoft Visual Basic 6.0
  • Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
  • Microsoft Visual Studio 2005 (o posterior)
  • Características:
  • Un módulo de Microsoft Visual Basic con declaraciones de función ADI
  • Archivos de cabecera y bibliotecas de importación de Microsoft Visual C++
  • Archivos de ayuda para Visual Basic y Visual C++
  • Proyectos de ejemplo para Visual Basic y Visual C++
  • ADI DLL (para tests de aplicación si no está instalado un controlador ADI)
ADI_Dev_kit
ADI Development Kit Screenshots (Version 3.10)

B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

ADI .NET SDK se puede utilizar para acceder a las funciones Automation Device Interface (ADI) de B&R desde aplicaciones .NET creadas con Microsoft Visual Studio 2005 o posterior.

  • Lenguajes de programación compatibles:
  • Visual Basic
  • Visual C++
  • Visual C#
  • Características:
  • ADI .NET Class Library
  • Archivos de ayuda en formato HTML Help 1.0 (archivo .chm) y formato MS Help 2.0 (archivo .HxS)
  • Proyectos de ejemplo y fragmentos de código para Visual Basic, Visual C++ y Visual C#
  • ADI DLL (para tests de aplicación si no está instalado un controlador ADI)

Programa HMI Diagnostics

El programa ADI HMI Diagnostics de B&R analiza el dispositivo y genera un archivo de informe. Este archivo de informe se puede utilizar para el análisis de errores.

B&R Automation Device Interface (ADI) SNMP Agent

B&R ADI SNMP Agent es un componente opcional de Windows que permite supervisar y configurar un PC industrial de B&R a través de SNMP. Por ejemplo, un operario en una consola de administración SNMP (estación de control) puede controlar los valores de temperatura de un PC industrial de B&R o cambiar la ID de usuario.

SNMP Schema

SNMP (Simple Network Management Protocol) fue desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force 1) para permitir el seguimiento de los dispositivos de red (por ejemplo, routers, servidores, switches, impresoras, ordenadores) desde una estación central. También regula la comunicación entre los dispositivos monitorizados (agentes) y la estación de monitorización (administrador SNMP, consola de administración). SNMP fue diseñado para permitir la monitorización de cualquier dispositivo de red. Las tareas de gestión de la red que se pueden llevar a cabo con SNMP incluyen:

  • Características:
  • Supervisión de los componentes de la red
  • Configuración de los componentes de la red y control remoto
  • Detección y notificación de errores
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.