TSN & Pub/Sub

OPC UA wird echtzeitfähig

OPC UA real time TSN2

Bei komplexen Prozessen mit Echtzeitanforderungen ist OPC UA bisher an seine Grenzen gestoßen. Daher arbeiten die OPC Foundation und das Industrial Internet Consortiums (IIC) unter anderem an 2 Erweiterungen, die OPC UA zum echtzeitfähigen Kommunikationsstandard machen sollen: Zum einen wird OPC UA um ein Publish/Subscribe-Modell (Pub/Sub) erweitert. Zum anderen soll es zukünftig auch auf dem Time-Sensitive-Networks-Standard (IEEE 802.1) aufsetzen.

B&R hat den zukünftigen Standard OPC UA TSN intensiv mit dem TSN-Netzwerkspezialisten TTTech getestet. Dabei wurden Zykluszeiten von unter 2 Millisekunden und einen Jitter von 100 Nanosekunden gemessen. Zeitkritische Anwendungen auf Linienebene, wie die Synchronisierung von Förderbändern mit unterschiedlichen Maschinen- oder Anlagenteilen, sind damit problemlos möglich. Weitere Informationen finden Sie im Fachartikel OPC UA TSN – Praxistest bestanden und im Interview „OPC UA TSN kann klassische Feldbusse ersetzen".

OPC UA TSN soll das einheitliche Protokoll für die Kommunikation im Industrial Internet of Things (IIoT) bis zur Steuerungsebene werden. Dafür haben sich auf der SPS IPC Drives im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz folgende Unternehmen ausgesprochen: ABB, Bosch Rexroth, B&R, CISCO, General Electric, KUKA, National Instruments (NI), Parker Hannifin, Schneider Electric, SEW-EURODRIVE und TTTech. Weitere Informationen finden Sie in dieser Pressemeldung.

Publish/Subscribe-Modell

OPC UA arbeitet bisher mit einem Client/Server-Mechanismus. Ein Client fragt eine Information an (Request) und erhält eine Antwort von einem Server (Response). Dieses System stößt unter anderem an seine Grenzen, wenn das Netzwerk viele Teilnehmer hat. Das Publish/Subscribe-Modell hingegen ermöglicht eine One-to-many- sowie eine Many-to-many-Kommunikation. Ein Server sendet seine Daten in das Netzwerk (Publish) und jeder Client kann diese Daten empfangen (Subscribe).

OPC-UA-Server-Client
Beim Client/Server-Mechanismus fragt ein Client eine Information an (Request) und erhält eine Antwort von einem Server (Response).
OPC-UA-Pub-Sub-Publish-Subscribe
Beim Publish/Subscribe-Modell sendet ein Server seine Daten in das Netzwerk (Publish) und jeder Client kann diese Daten empfangen (Subscribe).

Echtzeitfähigkeit für Standard-Ethernet

Das Publish/Subscribe-Modell alleine ist nicht ausreichend, um eine Echtzeitfähigkeit von OPC UA zu erreichen. Daher setzt die OPC Foundation auf Time Sensitive Networking (TSN). Darunter wird die Erweiterung des Ethernet-Standards IEEE 802 um diverse Echtzeitfunktionen verstanden. Es kann unter anderem ein exaktes Zeitfenster angegeben werden zu dem die Daten übertragen werden.

Automobilbranche treibt TSN

Da die Automobilbranche auf TSN setzt, werden die nötigen Halbleiter-Baugruppen sehr schnell und vergleichsweise kostengünstig verfügbar sein. Ziel der Automobilbranche ist es, auch Steuerungsaufgaben und Anwendungen, die die funktionale Sicherheit betreffen, über Ethernet abzuwickeln. Dafür sind Zykluszeiten im Echtzeitbereich und ein deterministisches Netzwerkverhalten Grundvoraussetzung.

Ausführlichere Informationen zum Thema TSN haben wir für Sie in diesem Artikel zu OPC UA TSN zusammengefasst.

Im Interview mit Dr. Richard Soley, Geschäftsführer des Industrial Internet Consortiums (IIC), und Sebastian Sachse, Technology Manager Open Automation bei B&R, erfahren Sie, welche Rolle Testbeds für die Arbeitsgruppe OPC UA TSN spielen und wieso das Industrial Internet Consortiums (IIC) nicht in Konkurrenz zu den Initiativen rund um Industrie 4.0 steht.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.