Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

mapp View

Visualisierungen noch einfacher erstellen

Mit zahlreichen neuen Funktionen erleichtert B&R die Erstellung von Visualisierungen mit der Web-Visualisierungs-Software mapp View. Unter anderem können Visualisierungen nun noch genauer auf Benutzergruppen oder einzelne Benutzer angepasst werden.

Zukünftig unterstützt mapp View die Bedienung von Visualisierungen mit Gesten. Mit einer einfachen Wischgeste kann der Bediener zum Beispiel zwischen Visualisierungsseiten wechseln oder mit 2 Fingern Details einer Trendkurve heranzoomen.

  • Highlights
  • Moderne Gestensteuerung
  • Individualisierte Inhalte
  • Daten herstellerübergreifend anzeigen

Die Bedienung einer Maschine wird durch die Gestensteuerung schneller, einfacher und intuitiver. Zudem entfallen in der Visualisierung Bedienelemente wie Zoom- oder Seitenwechsel-Buttons. Die Visualisierung wirkt aufgeräumter und moderner.

Mit der 2-Hand-Bedienung sind zudem neue Bedienkonzepte möglich. So lassen sich zum Beispiel kritische Eingaben absichern und das unbeabsichtigte Starten von Aggregaten vermeiden. Alle verfügbaren Gesten lassen sich mit unterschiedlichen Visualisierungs-Widgets verknüpfen.

Die passende Visualisierung für jeden Client

mapp View ist als Multi-Client- und Multi-User-System konzipiert. In Zukunft kann eine mapp-View-Visualisierung verschiedenen Benutzern gleichzeitig und automatisch individualisierte Visualisierungs-Inhalte darstellen.

mapp-View_Touch-Gesten
mapp-View_Clients

Dazu muss nicht jede Darstellung extra programmiert werden. Der Visualisierungs-Ersteller muss lediglich definieren, welche Rolle, welche Inhalte sehen oder ändern darf. Individualisierte Visualisierungs-Inhalte können gleichzeitig an unterschiedlichen Visualisierungs-Clients unabhängig voneinander angezeigt werden. Ebenso ist es möglich, die dargestellten Inhalte für Geräteklassen anzupassen. So können auf dem Tablet des Managers aggregierte Kennzahlen dargestellt werden, während der Service-Techniker auf seinem Laptop alle Maschineneinstellungen einsehen und verändern kann.

Bei Tablets kann die Visualisierung in Zukunft auch auf Lageänderungen reagieren. Die Darstellung wechselt automatisch zwischen Hoch- und Querformat.Um zuzuordnen, welcher Nutzer, welche Daten sehen oder verändern darf, hat B&R einen neuen Editor implementiert, bei dem Datenpunkte und Rollen übersichtlich verknüpft werden. So lassen sich komplexe Multiuser-Anwendungen einfacher handhaben und auch während der Laufzeit anpassen.

Benutzerdefinierte Widgets

mapp View wird standardmäßig mit einer großen Zahl vorgefertigter Widgets ausgeliefert. Zudem gibt es sogenannte Themes und Styles, mit denen das Aussehen der Widgets einfach an das gewünschte Design angepasst wird. Zusätzlich gibt es nun die Möglichkeit, User Widgets abzuspeichern. Damit kann der Visualisierungs-Ersteller ein bestehendes Widget zum Beispiel in Höhe, Breite und Style verändern und dann als neues Widget abspeichern. Ein Maschinen- oder Anlagenbauer kann eine Bibliothek mit eigenen Widgets anlegen, die er für jede neue Maschine verwenden kann.

Neben einzelnen Widgets kann der mapp-View-Nutzer auch mehrere Widgets als eine Gruppe speichern, zum Beispiel zwei Eingabefelder für Benutzername und Passwort und einen Bestätigungsbutton. Auf diese Weise können häufig verwendete Visualisierungselemente im gewünschten Design einmal definiert und anschließend immer wieder verwendet werden.

In einer weiteren Ausbaustufe der User Widgets wird es zudem möglich, sein Events, Actions und Datenverknüpfungen innerhalb der gruppierten Widgets zu hinterlegen. So werden kleinere funktionale Einheiten vordefiniert und können jederzeit wiederverwendet werden.

Ganze Seiten grafisch editieren

Die Bearbeitung vollständiger Visualisierungsseiten in mapp View wird in Zukunft noch einfacher. Während bisher bereits Widgets in einem grafischen Editor platziert und designt werden konnten, ist dies nun auch für ganze Visualisierungsseiten möglich. Dadurch erleichtert sich besonders die Gestaltung von Visualisierungen für unterschiedliche Ausgabemedien.

Zudem stellt B&R vorgefertigte Visualisierungsdesigns bereit, die typische Anwendungen abdecken. Der Visualisierungs-Ersteller kann die Designs einfach im neuen grafischen Editor an die eigenen Bedürfnisse und Vorgaben anpassen.

Zeitkritische Bedienung über die Visualisierung

Spezielle Anforderungen, wie die manuelle Steuerung eines Roboters oder anderer Achsen, erfordern ein unmittelbares Reagieren auf Eingaben des Bedieners. Damit solche zeitkritischen Bedienungen gefahrlos über die Visualisierung erfolgen können, bietet B&R zukünftig Echtzeit-Widgets für mapp View an.

Dafür wird eine spezielle Browsertechnik eingesetzt, die garantiert, dass Signale innerhalb einer klar definierten Zeitspanne auf die Steuerung übertragen werden. Durch die Echtzeit-Widgets kann in vielen Fällen auf spezielle Handbediengeräte verzichtet werden. Die Echtzeit-Widgets verhalten sich ansonsten genauso wie herkömmliche Widgets und lassen sich parallel zu diesen verwenden.

Sicherheit auf allen Ebenen

mapp View nutzt zur sicheren Datenübertragung die anerkannten Standards https und OPC UA. In Kombination mit dem Benutzer-/Rollen-System von B&R wird so garantiert, dass nur berechtigte Benutzer Änderungen vornehmen dürfen. Auf diese Weise wird auch garantiert, dass keine Daten von außen abgegriffen werden können.

Daten herstellerübergreifend darstellen

Daten von beliebigen OPC-UA-Servern können in Zukunft direkt in mapp-View-Visualisierungen verwendet werden. Damit lassen sich Steuerungen unterschiedlicher Hersteller einfach über eine gemeinsame Visualisierung überwachen und bedienen.

pad_echtzeit-widget
Mit Echtzeit-Widgets können zeitkritische Eingaben, wie die manuelle Steuerung eines Roboters, gefahrlos über die Visualisierung abgewickelt werden.
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.