MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
mapp Services

Mehr Service-Funktionen für Maschinen und Anlagen

Mit mapp Services stellt B&R modulare Software-Bausteine zur Verfügung, die Basis-Funktionen von Maschinen und Anlagen abdecken. Zur SPS IPC Drives 2016 stellt B&R zahlreiche neue Komponenten vor, darunter Funktionen zum automatischen SMS-Versand, für einfache Updates von Maschinensoftware und für das Handling von Maschinenoptionen.

  • Highlights
  • Automatische SMS-Benachrichtigungen
  • Einfache Updates und Backups
  • Maschinenoptionen vor Ort programmieren
  • I/O-Module zur Laufzeit ergänzen
mapp-tweet

Automatisch SMS versenden

Mit mapp Tweet verschickt eine Maschinenapplikation bei bestimmten Ereignissen SMS-Nachrichten. mapp Tweet ist mit wenigen Klicks eingerichtet und lässt sich über den mapp Link einfach mit anderen mapp-Komponenten verbinden. So kann die Alarm-Komponente mapp AlarmX bei Alarmen, die sofortiges Eingreifen erfordern, automatisch eine SMS an den Wartungstechniker schicken. Sofern der Empfänger nicht innerhalb einer vorab definierten Zeitspanne den Empfang der Nachricht bestätigt, wird die SMS an den nächsten definierten Kontakt weitergeleitet.

mapp Tweet kann weitere Informationen, zum Beispiel zur Behebung der Alarmursache mitsenden, sodass ein Instandhalter schnell und effizient die Ursache beheben kann. Maschinenstillstände werden so gezielt und effizient reduziert.

mapp-backup

Einfach aktualisieren und sichern

Software-Aktualisierungen im Feld und Backups von Applikations-Software werden mit mapp Backup noch einfacher. Für den Datentransfer wird ein USB-Stick oder ein Update-Server im Maschinennetzwerk verwendet. Zusätzliche Software ist nicht notwendig.

Die Backup-Funktion wird einmalig in der Automatisierungs-Software aktiviert und steht dann zur Laufzeit zur Verfügung. Ein Backup kann ein vollständiges Abbild, die Applikation oder maschinenrelevante Daten (zum Beispiel Rezeptdaten und Statistikdaten) beinhalten.

mapp-codebox

Einfaches Variantenmanagement

Maschinen- und Anlagenbauer können ab sofort Maschinenvarianten einfacher handhaben. mapp CodeBox ermöglicht es, Optionen in Kontaktplan zu programmieren, ohne die originale Maschinensoftware zu ändern.

Der Maschinenbauer programmiert die Grundfunktionen seiner Maschine wie gewohnt in der Automatisierungs-Software. Dabei kann er festlegen, auf welche Daten, Funktionen und Variablen mapp CodeBox Zugriff hat. Alle Sonderwünsche und Optionen lassen sich auf diese Weise später in Kontaktplan ergänzen.

Durch die Trennung von Maschinensoftware und Zusatzsoftware für einzelne Optionen ergeben sich mehrere Vorteile. Zum einen wird ausgeschlossen, dass durch die Umsetzung von Optionen oder Individualisierungen nachträglich Fehler in die Maschinensoftware programmiert werden. Zum anderen wird das Variantenmanagement massiv vereinfacht.

mapp-IO

I/O-Module zur Laufzeit ergänzen

mapp IO ermöglicht es, I/O-Module zur Laufzeit einer Maschine zu ergänzen und zu konfigurieren. Ein Engineering-Werkzeug ist dazu nicht notwendig. Dadurch wird das Variantenmanagement von Maschinen und Anlagen erheblich erleichtert.

Bei einer Maschine mit vielen kundenspezifischen Varianten programmiert und konfiguriert der Maschinenbauer die Hauptfunktionen wie gewohnt in der Automatisierungs-Software Automation Studio. Zusätzliche Varianten und Hardware-Optionen konfiguriert er direkt an der Maschine mit mapp IO und programmiert sie anschließend mit mapp CodeBox. So reduziert er den Aufwand für die Wartung unterschiedlicher Applikationssoftwarestände.

mapp IO ist XML-basiert und kann über eine Schnittstelle externe XML-Dateien importieren. So ist es möglich, mapp-IO-Konfigurationen automatisch im Bestellsystem zu erzeugen und dann auf die Maschine zu übertragen. Wie bei mapp üblich, beinhaltet mapp IO ein Widget für die Web-Visualisierung mapp View.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.