Materialnummer Beschreibung
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
1TG4600.10-5 Automation Runtime Windows TG Lizenz
1TG4601.06-5 Automation Runtime Embedded TG Lizenz
1TG4601.06-T Automation Runtime Embedded Terminal TG Lizenz
1TGAP42CDRV9992UPG Profibus DP-Profinet/CTRL, UPG
1TGAP42CDRV9993NEW Modbus-RTU/ TCP/CTRL/CC, NEW Important notice: The driver for the Control Computer (CC) is still in the prototype phase, use only permitted for non-productive systems after release by product management!
1TGAP42CDRV9993UPG Modbus-RTU/ TCP/CTRL/CC, UPG Important notice: The driver for the Control Computer (CC) is still in the prototype phase, use only permitted for non-productive systems after release by product management!
1TGAP42CDRV9998UPG IEC60870-5-104/CTRL/CC, UPG Wichtiger Hinweis: Der Treiber für den Control Computer (CC) befindet sich noch in der Prototypenphase, ein Einsatz ist nur für nicht produktive Systeme, nach Freigabe durch das Produktmanagement zulässig!
1TGAP42CDRV9999NEW IEC60870-5-101/CTRL, NEW
1TGAP42CDRV9999UPG IEC60870-5-101/CTRL, UPG
1TGAP42CLIB9995NEW MPC Signal (MIMO)/CTRL, NEW APROL MPC(MultipleIn/MultipleOut)/CTRL Die Lizenz gilt für die Freischaltung von 1 Regelgröße(X) oder 1 Stellgröße(Y), oder 1 Störgrößeneingang(Z). Beispiel: Für einen MPC mit 2xX,3xZ,2xY werden somit 7 Lizenzen benötigt. Die Lizenz ermöglicht die Verwendung von APROL Grundfunktionen auf einem B&R-Controller(SG4-Target). Zur Verwendung der Lizenz auf einem Controller ist ein Dongle vom Typ 0TG1000.02 - Technology Guard erforderlich.
1TGAP42CLIB9997NEW Process Automation Lib.(PAL)/CTRL, NEW
1TGAP42CLIB9997UPG Process Automation Lib.(PAL)/CTRL, UPG
1TGAP42CLIB9998UPG Basic Library/CTRL, UPG
1TGAP42CLIB9999NEW SelfTuningAlgorith-MinInvasive/CTRL, NEW
1TGAP42E0000000NEW Engineering,NEW Engineering system is used to prepare configuration data for the whole project before it is deployed to runtime server.
1TGAP42E0000000OEM Engineering,OEM Engineering system is used to prepare configuration data for the whole project before it is deployed to runtime server.
1TGAP42E0000000UPG Engineering,UPG Engineering system is used to prepare configuration data for the whole project before it is deployed to runtime server.
1TGAP42EAS-0000NEW Engineering AS Edition APROL,NEW
1TGAP42EAS-0000UPG Engineering AS Edition APROL,UPG
1TGAP42O0000000NEW Operator,NEW Operations stations provide the user interface for operators (process graphics, faceplates, trend displays, alarm & event lists, etc.).
1TGAP42O0000000OEM Operator,OEM
1TGAP42O0000000UPG Operator,UPG Operations stations provide the user interface for operators (process graphics, faceplates, trend displays, alarm & event lists, etc.).
1TGAP42ONET0001UPG Operator via Net, UPG
1TGAP42R0001111NEW ParameterCenter, NEW
1TGAP42R0001111UPG ParameterCenter, UPG
1TGAP42RBI-1111NEW Business Intellig. R(+E)- Solutions, NEW Lizenz für eine Instanz von Report Server(R) und Report Designer(E). Der Berichtsserver generiert Berichte aus den verwendeten Daten (data in use), den Daten in Ruhe(data at rest) oder den Daten in Transit(data in transit). Bietet die Erstellung und Anzeige von Berichten, Ad-hoc-Berichten und mobilen Zugriff. Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42RBI-1111UPG Business Intellig. R(+E)- Solutions, UPG Lizenz für eine Instanz von Report Server(R) und Report Designer(E). Der Berichtsserver generiert Berichte aus den verwendeten Daten (data in use), den Daten in Ruhe(data at rest) oder den Daten in Transit(data in transit). Bietet die Erstellung und Anzeige von Berichten, Ad-hoc-Berichten und mobilen Zugriff. Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42RBI-9999NEW Business Intelligence R (+E)- DCS, NEW Lizenz für eine Instanz von Report Server(R) und Report Designer(E). Der Berichtsserver generiert Berichte aus den verwendeten Daten (data in use), den Daten in Ruhe(data at rest) oder den Daten in Transit(data in transit). Bietet die Erstellung und Anzeige von Berichten, Ad-hoc-Berichten und mobilen Zugriff. Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42RBI-9999UPG Business Intelligence R ( E) - DCS, UPG Lizenz für eine Instanz von Report Server(R) und Report Designer(E). Der Berichtsserver generiert Berichte aus den verwendeten Daten (data in use), den Daten in Ruhe(data at rest) oder den Daten in Transit(data in transit). Bietet die Erstellung und Anzeige von Berichten, Ad-hoc-Berichten und mobilen Zugriff. Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42RGV-0050NEW GV-License-Runtime 0050 GVs, NEW
1TGAP42RGV-0050UPG GV-License-Runtime 0050 GVs, UPG
1TGAP42RGV-1000NEW GV-License-Runtime 1000 GVs, NEW
1TGAP42RGV-1000UPG GV-License-Runtime 1000 GVs, UPG
1TGAP42RIO-0050NEW IO-License-Runtime 0050 I/Os, NEW
1TGAP42RIO-0050UPG IO-License-Runtime 0050 I/Os, UPG
1TGAP42RIO-1000NEW IO-License-Runtime 1000 I/Os, NEW
1TGAP42RIO-1000UPG IO-License-Runtime 1000 I/Os, UPG
1TGAP42RLIB9996NEW PAL Edition PDA (PAL-PDA)/CC, NEW
1TGAP42RLIB9996UPG PAL Edition PDA (PAL-PDA)/CC, UPG
1TGAP42RNET1111NEW SQL access Historian Database, NEW
1TGAP42RNET1111UPG SQL access Historian Database, UPG
1TGAP42RNET1112NEW OPC access Realtime-Database, NEW
1TGAP42RNET1112UPG OPC access Realtime-Database, UPG
1TGAP42RRED0000NEW Runtime Redundancy,NEW
1TGAP42RRED0000OEM Runtime Redundancy,OEM
1TGAP42RRED0000UPG Runtime Redundancy,UPG
1TGAP42RREDEDUCAT Runtime Redundancy,Education key
1TGAP42RREDINTERN Runtime Redundancy,Internal use key
1TGAP42RREDPARTNER Runtime Redundancy,Partner key
1TGAP42RRGV0050NEW GV-License-Red.Capability 0050 GVs, NEW
1TGAP42RRGV0050UPG GV-License-Red.Capability 0050 GVs, UPG
1TGAP42RRGV1000NEW GV-License-Red.Capability 1000 GVs, NEW
1TGAP42RRGV1000UPG GV-License-Red.Capability 1000 GVs, UPG
1TGAP42RRIO0050NEW IO-License-Red.Capability 0050 I/Os, NEW
1TGAP42RRIO0050UPG IO-License-Red.Capability 0050 I/Os, UPG
1TGAP42RRIO1000NEW IO-License-Red.Capability 1000 I/Os, NEW
1TGAP42RRIO1000UPG IO-License-Red.Capability 1000 I/Os, UPG
1TGAP42RSVR0000NEW Runtime server,NEW Runtime server provides the system’s runtime core DCS functions (alarm system, trend system, realtime database).
1TGAP42RSVR0000OEM Runtime server,OEM Runtime server provides the system’s runtime core DCS functions (alarm system, trend system, realtime database).
1TGAP42RSVR0000UPG Runtime server,UPG Runtime server provides the system’s runtime core DCS functions (alarm system, trend system, realtime database).
1TGAP42XBI-9998NEW Business Int. Eng.- Solutions/DCS, NEW Lizenz für eine Instanz von Report Designer(E). Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42XBI-9998UPG Business Int. Eng.- Solutions/DCS, UPG Lizenz für eine Instanz von Report Designer(E). Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
1TGAP42XEDUCATION Runtime/Operator/Engineering, Education
1TGAP42XOS-0000NEW Betriebssystem + 3rd-party Lizenzen pro CC Enthält eine SUSE Linux Enterprise Server OEM-Lizenz (Support nur durch B&R) sowie andere OEM-Lizenzen. Enthält eine 2-Jahres-Subscription für das SLES-Betriebssystem für Sicherheitsupdates von B&R mittels APROL-AutoYaST. Das Abonnement beginnt mit der Nutzung des APROL-Systems, jedoch spätestens 6 Monate nach der Lieferung durch B&R. Bemerkung: Die Nutzungsdauer von SLES ist nicht begrenzt.
1TGAP42XPARTNER Runtime/Operator/Engineering,Partner key Diese Lizenz ist für für Engineering- und Inbetriebnahmezwecke des B&R Qualified Partners bestimmt. Sie darf nicht dauerhaft auf produktiven Anlagen eingesetzt werden.
1TGAP42XSITEONLY Runtime/Operator/Engineering, Site-only Diese Lizenz ist für für Engineering- und Inbetriebnahmezwecke des OEM/ Anlagenbauers bestimmt. Sie darf nicht dauerhaft auf produktiven Anlagen eingesetzt werden.
1TGMPSAFETYX.00-01 B&R Softwarelizenz MpSafetyX - Einzellizenz - Dient zur Interaktion mit den B&R Sicherheitskomponenten - Bietet einen sicheren Datenaustausch zwischen Visualisierungselementen und der SafeLOGIC - Übertragung sicherer Parameter von einer Visualisierung in die sichere Anwendung - Unterstützung von modularen Softwarekonzepten - Web basierte Diagnose und xml Konfiguration

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo