• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Maximale Skalierbarkeit für die Landtechnik

23.10.2015
BuR_PR14097_WindEnergy HighRes CMYK
Der B&R-Messeauftritt auf der Agritechnica steht ganz im Zeichen von Scalability+.

B&R präsentiert Scalability+ auf der Agritechnica in Hannover

Der Messeauftritt des Automatisierungsspezialisten B&R auf der Agritechnica von 8. bis 14. November in Hannover dreht sich um das Solution-Programm Scalability+. Das Unternehmen zeigt auf Stand H05 in Halle 15, wie Automatisierungskonzepte für Agrarmaschinen durch ein vollständiges Hardwareportfolio, vorgefertigte Softwarebausteine und ein leistungsstarkes Entwicklungswerkzeug umgesetzt werden.

Grundlage von Scalability+ ist die integrierte Automatisierung, also das nahtlose Zusammenspiel von Steuerung, Terminal, Leistungselektronik, Safety und Sensoren. Da die Hardware nahezu beliebig untereinander austauschbar ist, kann der Kunde die jeweils passende Hardware für die jeweilige Anwendung wählen. Um die Automatisierungskomponenten effektiv miteinander zu vernetzen, setzt B&R zusätzlich zum bewährten CAN-Bus auf das ethernetbasierende Echtzeitprotokoll POWERLINK.

Niedriges Investitionsrisiko

Sämtliche B&R-Produkte werden mit der Automatisierungssoftware Automation Studio engineert, diagnostiziert und gewartet. Da die Software unabhängig von der verwendeten Hardware ist, ist eine hohe Wiederverwendbarkeit der Software garantiert. Der Anwender kann zum Beispiel eine Steuerung durch einen leistungsstarken Industrie-PC ersetzen, ohne dass Änderungen an der Software nötig sind.

B&R stellt zudem vorgefertigte Software-Bausteine zur Verfügung, mit denen Basis-Funktionen ohne Programmierung umgesetzt werden. Dadurch können sich die Programmierer darauf konzentrieren, einen tatsächlichen Nutzen für den Endanwender zu schaffen. B&R-Kunden bringen neue Innovationen ohne hohes Risiko schnell auf den Markt.

BuR_PR14097_WindEnergy HighRes CMYK
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.