• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Qualität zählt

GF Piping Systems, ein Hersteller von Rohren und Verbindungen, suchte eine neue Lösung, um Schweißvorgänge  zu automatisieren. Ziel war es, Produkte mit höherer Qualität zu produzieren. Der Automatisierungsspezialist  AVM Engineering bietet mit Hilfe von B&R-Produkten  diese Lösung an. Deshalb fiel es  dem Schweizer Hersteller von Rohrleitungssystemen nicht schwer, seine Wahl zu treffen.

P1130122
Die Infrarotschweißmaschine IR-110A bietet auf Knopfdruck mehr Präzision.

Für Patrik Reichmuth, Projektingenieur bei der AVM Engineering AG,  waren die Anforderungen an die Schweißmaschine IR-110A klar.  „Es werden immer mehr Abläufe automatisiert. Damit steigt die  Qualität, der Durchsatz nimmt zu und das Personal wird entlastet.“  Die Datenerfassung habe einen immer höheren Stellenwert, um  Rückverfolgbarkeit und Analysen zu ermöglichen. „Das ist auch bei  der Rohrschweißmaschine der Fall. Mit einem automatisierten Ablauf  wird eine konstante Schweißqualität sichergestellt und der  Bediener mit Videos sicher angeleitet. Daten werden aufgezeichnet,  um die Qualität zu überprüfen und den Schweißvorgang nachzuvollziehen.“

Kompakte Bauweise

Wichtig war für Reichmuth auch ein möglichst kompakter Aufbau,  da alles im Inneren der Maschine Platz haben musste. Dafür wurde  eine Safety-Lösung integriert, ein Panel PC mit einer Soft-SPS ARwin  sowie eine X20-Steuerung eingesetzt. Die Servomotoren werden  über das Antriebssystem ACOPOSmicro gesteuert. Der ACOPOSmicro  ist besonders kompakt und flexibel einsetzbar. Das X20-System ist  nicht nur ein dezentrales I/O-System, sondern auch eine komplette  Steuerungslösung, das eine nahtlose Integration mit geringem  Platzbedarf bietet.

Automation_Panel_Single_1.2_de
Der Panel PC 2100 sorgt für mehr Rechenleistung. Über das Display hat der Bediener jederzeit alles Wichtige im Blick.

Interaktive Bedienung

Sehr wichtig war bei der Planung die Benutzerfreundlichkeit. Der  Bediener sollte, ohne lange überlegen zu müssen, die Maschine  richtig und sicher bedienen können. Um dies zu ermöglichen werden  etwa auf dem Touchscreen Videos und Animationen angezeigt,  mit Hilfe derer der Bediener angeleitet wird. AVM Engineering  konnte als eine der ersten das Panel PC 2100 einsetzen und erzielte  damit eine wesentlich höhere Rechenleistung.

Modularer Aufbau

Die Aufgabe der Infrarotschweißmaschine IR-110A ist es, Kunststoffrohre  zusammenzuschweißen und den Bediener so gut wie möglich  zu führen. Die Maschine besteht, so Reichmuth, aus mehreren  Modulen. So ist der Spannschlitten das wichtigste und oberste  Modul. Auf diesem ist das zu verschweißende Rohr festgespannt.  Er verfährt in horizontaler Richtung, um das Rohr an die richtige  Position zu bringen und den Schweißvorgang auszuführen. Der  Schlitten wird mit einem Servomotor von B&R über eine Gewindestange  angetrieben. Die wirkenden Kräfte werden über eine genaue  Kraftmessdose  ermittelt und für die Kraftregelung über das Drehmoment verwendet.

Der Modulträgerschlitten wird für die Auswahl der Werkzeuge benötigt.  Dieser fährt die Werkzeugmodule mit Hilfe eines B&R-Servomotors  in horizontaler Richtung. Der Hobel wird über einen Servomotor  vertikal hochgefahren und kann zwischen die beiden Rohre  gestellt werden. Über einen DC-Motor rotiert die Klinge, die die beiden  Enden vorbereitet, indem sie geschnitten und geebnet werden.  Die Schnittgeschwindigkeit, maximale Kraft und Positionen werden  über das Rezept vorgegeben. Für Reinigungszwecke und erhöhten  Freiraum kann der Hobel in verschiedene Positionen gefahren werden.  Das Heizmodul wird ebenfalls vertikal zwischen die beiden Rohrenden  gefahren. Berührungslos, aber über einen klar definierten Abstand  werden die Rohrenden aufgeheizt, damit sich das Material verflüssigt.  Das Herausfahren des Heizmoduls muss jederzeit gewährleistet sein, um einen schnellen Wechsel zwischen Anwärmen und Fügen  zu ermöglichen.

P1130130
Der Maschinenbediener betätigt die Zweihandbedienung (grüne Taster) um eine  Bewegung auszuführen. Die Zweihandtastenbedieung ist mit einer Sicherheitssteuerung  von B&R geführt und wird sicher ausgewertet.

Neue Schweißformen möglich

GF Piping Systems zeigt sich begeistert von der hohen Automatisierung  und der ansprechenden Visualisierung der neuen Infrarotschweißmaschine IR-110A. Konkret bietet das mehrere große Vorteile.  Durch die teils selbstständig laufenden Produktionsschritte kann  der Bediener zwei Schweißmaschinen gleichzeitig bedienen. Zudem können  jetzt komplexere Installationen auf der Maschine geschweißt  werden.

P1130155_01
Geschweißtes Polypropylenrohr mit 20 mm Durchmesser. Zwischen den 2 Befestigungsklammern  ist der Schweißwulst ersichtlich, der durch das kraftgeregelte  Zusammendrücken entsteht.

Gut erweiterbar

Die IR-110A Maschine ist modular aufgebaut und ermöglicht das  Einsetzen von weiteren Werkzeugmodulen. „Der Ausbau der Produktfamilie  wird der nächste Schritt sein. Im Moment ist jedoch der  Ausbau der Visualisierung im Gange, damit sich der Nutzer zum  Beispiel über Barcodes anmelden kann“, sagt Reichmuth.

  • PatrikReichmuth_Portrait
    Patrik Reichmuth
    Projektingenieur, AVM Engineering AG
    „Für uns war bei der Planung die  Benutzerfreundlichkeit sehr wichtig.  Um dies zu ermöglichen wurde ein Panel PC 2100 von B&R eingesetzt.  Der Bediener wird mit Hilfe von Videos und Animationen  angeleitet und es kann eine wesentlich höhere Rechenleistung  erzielt werden.“
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.