Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R unterstützt Schüler und Studenten bei der Realisierung von Hard- und Softwareprojekten sowie Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten. Angefangen mit der Planung, individuellen Gesprächen und Workshops, bis hin zur Umsetzung ist B&R der ideale Partner zur Verwirklichung spannender Ideen.

Über den Dingen zu stehen rechnet sich immer. Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Thema Automatisierung im Allgemeinen und durchstöbern Sie die Bereiche dieser Website. Parallel dazu können Sie schon einmal Automation Studio installieren.
 FAQ - Automation Studio herunterladen 

Damit Sie Ihr Projekt präsentieren können, benötigen Sie ein Konzept für die Präsentation Ihrer Projektidee. Wir haben hiervon eine konkrete Vorstellung und setzen voraus, dass Sie Ihre Vorbereitung entsprechend unserer Vorgaben angehen. Für eine Projektpräsentation benötigen Sie ein Plakat und eine Kurzbeschreibung, welche die Grundlagen für eine gelungene Präsentation darstellen.

Die Kurzbeschreibung

Entwerfen Sie zunächst die Kurzbeschreibung für Ihr Projekt, auf diese werden Sie sicherlich im Projektverlauf noch öfter zurückgreifen. Dabei müssen folgende Informationen enthalten sein:

  • Die Projektidee - Wie kam es zu dem Projekt?
  • Was ist das Besondere, das Schwierige oder das Herausfordernde an Ihrem Projekt?
  • Was ist Ihr vorläufiger Lösungsansatz und wie planen Sie die Umsetzung?
  • Welche B&R Hardware werden Sie dazu benötigen?
  • [Obligatorisch: Name, Betreuer, Bildungszentrum, Projektbezeichnung]

Das Plakat

Das Plakat ist die Visualisierung Ihrer Projektidee. Verwenden Sie Farben, arbeiten Sie mit Symbolen - begeistern Sie. Folgendes muss auf dem Plakat zu sehen sein:

  • Projekttitel
  • Ihre Namen
  • Projektbetreuer
  • Name der Bildungseinrichtung
  • Skizze der Maschine / Anlage
  • Verbindung der B&R Hardware mit der Maschine / Anlage
Es geht gar nicht darum wie das Plakat oder die Präsentation aussieht, sondern darum sich kritisch mit dem Projektthema auseinanderzusetzen. Es ist erforderlich den Zuhörern bei der Präsentation die wichtigen Merkmale und Besonderheiten Ihres Projektes zu vermitteln.

Die Präsentation

Mangelnde Vorbereitung ist einer Präsentation auch mit viel Übung immer anzumerken. Folgende Vorgaben und Tipps haben wir für Sie:

  • Sie haben 5 Minuten Zeit - je kürzer eine Präsentation sein muss, umso aufwändiger ist die Vorbereitung.
  • Präsentieren Sie laut und deutlich.
  • Pflegen Sie Blickkontakt mit Ihrem Publikum.
  • Überlegen Sie, wo Sie Ihre Hände haben werden.
  • Machen Sie klar worum es geht. Was ist das Ziel Ihres Projektes?
  • Was ist an Ihrem Vorhaben interessant?
  • Was ist das Tolle an Ihrem Projekt?
  • Was ist der Nutzen Ihrer Lösung?
  • Wie wollen Sie bei der Umsetzung vorgehen?
  • Denken Sie an Ihre Zielgruppe.

Unser Angebot an Workshops schließt die grundlegende Vorbereitung ab. Nutzen Sie die speziell für die Projektrealisierung konzipierte Präsenzveranstaltung um Ihre Kenntnisse in der Praxis einzusetzen. Sie werden durch einen erfahrenen Trainer unterstützt.

Registrieren Sie sich für einen der angebotenen Termine (siehe Terminübersicht: Verbereitungsworkshop für Diplomarbeit Terminübersicht: Vorbereitung Antriebstechnik für Diplomarbeit). Die Plätze sind begrenzt.

Senden Sie uns Ihre Projektbeschreibung zu, damit wir uns angemessen vorbereiten können. Bereiten Sie sich vor, um Ihr Projekt während des Präsenzworkshops zu präsentieren.

  • Empfohlene Vorgehensweise:
  • Termingerechte Registrierung
  • Bereiten Sie sich entsprechend auf den Workshop vor. Die Informationen dazu finden Sie in "Orientierung" und "Vorbereitung und Projektpräsentation"
  • Bringen Sie das Plakat zum Präsenzworkshop mit
  • Bringen Sie Ihre Notizen und Unterlagen mit
  • Bringen Sie Ihr eigenes Notebook mit
  • Installieren Sie vor dem Termin Automation Studio 4.8 

Gibt es Fragen?

Nicht alle Fragen lassen sich über die einführenden B&R-Tutorials klären. Arbeiten Sie auch die bereitgestellten Trainingsmodule durch. Notieren Sie Ihre Fragen, wir greifen diese dann beim Präsenzworkshop auf. Es lohnt sich dabei zu sein.

Tipp: Sollten Sie dieses Dokument oder einzelne Trainingsmodule von unserer Website heruntergeladen haben, können Sie in diesen PDF Dokumenten direkt die Texthervorhebungen nutzen und Notizen einfügen.

Wir weisen darauf hin, dass wir nur nach absolviertem Präsenzworkshop Leihhardware zur Verfügung stellen können.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo