• Hjemmeside
  • Modelnummer
  • Serienummer
Login
Logget ind som BrugernavnLog ud
Loading...
B&R Logo

Velkommen til fremtiden: Plug-and-Produce

19.01.2018
Ur- OPC UA real time TSN

Store, industrielle realtidskommunikationsnetværk medfører krævende udfordringer for deres operatører. Som antallet af knudepunkter vokser, gør kompleksiteten og omkostningerne ved den involverede teknik det også. Disse udfordringer forstærkes ofte af behovet for at integrere en ensretning af protokoller. Udvidelsen til Ethernet-standarden kendt som Time-Sensitive Networking (TSN) i kombination med OPC UA lover væsentlig forbedring. Et antal testbeds er i gang med at teste implementeringen af OPC UA TSN.

I halvandet årti har industriproduktion været afhængig af en række proprietære industrielle Ethernet-protokoller for hurtig og pålidelig kommunikation. I løbet af denne tid har operatører af anlæg og maskiner alt for ofte stået over for opgaven med at integrere et miskmask af protokoller i et omfattende netværk. "Det er en ekstremt tidskrævende, omkostningsintensiv forpligtelse," siger Sebastian Sachse, teknologichef for åben automation hos B&R. "Det ville være så meget lettere, hvis alle maskiner simpelthen talte det samme sprog."

Ud over uensartede protokoller skal producenterne også kæmpe med et hurtigt voksende antal netværksknuder. Konfigurering af et stort realtidsnetværk er en besværlig proces, som hurtigt kan presse tekniske værktøjer til deres yderste. Når vi begynder at se implementering af ’tingenes internet’ til industrien (IIoT), vil netværk med hundredvis af noder på fieldbus-niveau blive mere og mere almindeligt.

Industrial Internet Consortium

I marts 2014 gik de fem virksomheder AT&T, Cisco, General Electric, Intel og IBM sammen om at danne Industrial Internet Consortium (IIC) - en nonprofit-organisation hvis mål er definitionen af referencearkitekturer og -rammer, der gør interoperabilitet mulig.

Et af de vigtigste emner, der behandles af IIC, er ’tingenes internet’ til industrien. Andre områder omfatter sundhedspleje, transport og finans. I stedet for at udvikle standarder selv, arbejder IIC sammen med organisationer som IEEE, IETF, AVNU Alliance og OPC Foundation.

Det blå medlemshjul
Talrige virksomheder er allerede gået sammen om at fremme udviklingen af OPC UA TSN.

TSN testbed

"Med hensyn til Industrial IoT er der et aspekt af IIC, der er særligt interessant: TSN testbed," pointerer Sachse. "Vi har brug for en teknologi, der gør maskin- og anlægsnet mere modulære, fleksible og lettere at arbejde med - og markedet er stort set enstemmigt - OPC UA TSN er den teknologi." Mens OPC UA-udvikling drives af OPC-fonden, er IIC stærkt involveret i TSN-implementering.

B&R så TSN’s potentiale tidligt, hvilket førte dem til at deltage i IICs arbejde. "Konsortiet var den første organisation, der begyndte at teste TSN under virkelige forhold," forklarer Sachse.

Siden da har automationsspecialisten været med til at fremme teknologien ved at deltage i TSN testbed ved at evaluere interoperabiliteten af sine OPC UA TSN-prototyper med de øvrige medlemmer. I maj 2017 består disse af: B&R, Bosch Rexroth, Schneider Electric, National Instruments, Kuka, Sick, Cisco, Intel, Belden / Hirschmann, Hilscher, Renesas Electronics, Analog Devices, TTTech og Xilinx. Andre deltagere er: Calnex, Ixia, ISW Stuttgart University og Phoenix Contact.

Efterfølgende test af grundlæggende TSN-kapaciteter

TSN er en udvidelse af Ethernet-standarden og bringer en række forbedringer, der giver Ethernet realtidkapacitet. Testbed-medlemmerne testede efterfølgende tre kernekapaciteter: tidssynkronisering, trafikplanlægning (præcis, tidsbestemt afsendelse af datapakker og -rammer) og automatiseret systemkonfiguration med en central netværkskonfigurator (CNC).

Et grundlæggende krav til implementering af TSN til industriel realtidskommunikation er tidssynkronisering i overensstemmelse med 802.1AS-Rev. Denne TSN-standard indeholder definitioner af Precision Time Protocol (PTP), som synkroniserer urene i alle enheder i netværket. I testopsætningerne oversteg PTP forventningerne ved at opnå en præcision på under 100 nanosekunder.

Den anden centrale TSN-kapacitet, der blev evalueret i testbed’ens plugfests (en begivenhed hvor interoperabilitet testes), var planlagt transmission af datapakker og rammer som beskrevet i IEEE 802.1 Qbv. En ’Time-Aware Scheduler’ sikrer, at tidskritiske data altid prioriteres, så de ikke blokeres af generel netværkstrafik.

OPC US TSN

Dynamisk konfiguration

Netværket, der blev brugt i de første plugfests, havde en statisk konfiguration. Nuværende tests undersøger nu dynamisk konfiguration som defineret i IEEE 802.1 Qcc. Når en ny enhed tilføjes til netværket, registrerer den sig selv med den centrale netværkskonfigurator, som etablerer en forbindelse med andre enheder og omkonfigurerer netværket i overensstemmelse hermed.

De enkelte elementer i TSN arbejder perfekt sammen - ikke kun i teorien, men også i virkelige tests - og muliggør kommunikation i realtid ved hjælp af standard Ethernet-komponenter. TSN-testbed’en består i øjeblikket af to opsætninger - den ene er placeret på National Instruments i Austin, Texas og den anden ved Bosch Rexroth i Erbach, Tyskland. I april 2017 meddelte den tyske sammenslutning Labs Network Industrie 4.0 (LNI 4.0) at etablere sin egen TSN-testbed i samarbejde med Mittelstand 4.0 kompetencecenter i Augsburg. Mittelstand 4.0 er et tysk initiativ, der er oprettet for at understøtte den digitale transformation af Tysklands små og mellemstore virksomheder.

Teamet forestiller sig en mobil demo, der kan transporteres med lastbil. Selvom deres tilgange er forskellige, deler IIC og LNI 4.0 et fælles mål: 100% interoperabilitet. Samarbejde mellem de to initiativer planlægges allerede. B&R deltager også i LNI testbed.

Plug-and-produce

"IIC testbed’en viser tydeligt, hvordan innovationscykler bliver kortere," siger Sachse. Forberedelser til testbed’en begyndte for kun to år siden, og de første kernekapaciteter har allerede nået teknologisk modenhed. "For en helt ny teknologi er det forbavsende hurtigt."

"IIC testbed’en viser tydeligt, hvordan innovationscykler bliver kortere," siger Sachse. Forberedelser til testbed’en begyndte for kun to år siden, og de første kernekapaciteter har allerede nået teknologisk modenhed. "For en helt ny teknologi er det forbavsende hurtigt."

Markedet gennemgår et fundamentalt skifte. Traditionelt har kontrolsystemleverandører forsøgt at differentiere sig ved hjælp af deres kommunikationsteknologi. "Den tid er forbi," siger Sachse. OPC UA TSN vil fungere som en ensartet standard for sømløs kommunikation over controller-niveauet.

Sebastian Sache
Sebastian Sachse Technology Manager - Open Automation, B&R

"Vi har brug for en teknologi, der gør maskin- og anlægsnet mere modulære, fleksible og lettere at arbejde med - og markedet er stort set enstemmigt - OPC UA TSN er den teknologi."

Ur- OPC UA real time TSN
Download
Det blå medlemshjul
Download
OPC US TSN
Download
Sebastian Sache
Download
Download
Ejemplo
Share
Dette websted bruger cookies til at skabe en bedre kundeoplevelse. Ved fortsat at blive på webstedet accepterer du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies i vores Privacy Policy.