home | contacto | | login
Please enable JavaScript to see the navigation!
automationLetter
Suscríbase aquí para recibir directamente en su cuenta de correo electrónico las últimas noticias sobre las tendencias actuales en automatización.
Go
Noticias
Noticias

Página anteriores  


 2ª Edición del Premio de Ethernet Industrial Europeo - 30/11/2009
Para la segunda edición de esta competición entre Universidades, B&R busca conceptos innovadores, soluciones creativas, aplicaciones prácticas y proyectos de investigación científica en cualquier disciplina. Para participar únicamente es necesario que el proyecto incorpore la tecnología POWERLINK. La implementación del código abierto openPOWERLINK se adapta perfectamente a este requerimiento.


 Mejores prestaciones con una fuente de alimentación centralizada - 31/07/2009
Gracias a los módulos pasivos de alimentación 8B0P, B&R proporciona un nuevo tipo de fuente de alimentación para los servoaccionamientos de la serie ACOPOSmulti. Diseñados para tensiones de entre 3x 380 y 3x 500 VAC, proporcionan entre 8 kW y 16 kW de potencia en la salida de contínua.


 Fuente de alimentación inteligente - 24/07/2009
B&R presenta una nueva fuente de alimentación para equipos pequeños preparada para utilizar-se en el ámbito internacional gracias al amplio espectro de tensiones de alimentación de entrada (3 × 380 – 500 VAC), aparte de ofrecer numerosas posibilidades de parametrización y diagnósti-co de errores.<BR>De este modo, es posible por ejemplo evaluar la carga, las variaciones en la tensión de salida o el comportamiento durante el frenado. Así se puede probar el sistema llevándolo al límite de sus capacidades y permitiéndonos dimensionarlo del modo más adecuado.


 B&R galardonado con el Premio CNC - 25/06/2009
Con ocasión de la Gran Gala de la Mecánica de Milén (Italia), se celebró la entrega de los Premios de Mecánica 2009. Este evento premia a las empresas que han desarrollado las contribuciones más notables en el campo de la innovación en el diseño de mäquina herramienta y en el uso del CNC.


 Conferencia sobre Ethernet Industrial - 12/06/2009
Jornadas sobre Nuevas tendencias en Ethernet industrial


 Nueva serie de motores dinámicos y compactos - 02/04/2009
El catálogo de motores síncronos de B&R se acaba de incrementar con la llegada de los motores síncronos de trifásica 8JS. Estos motores se caracterizan por un excelente rendimiento con un reducido tamaño.


 Generación Automática de Código con MATLAB/Simulink - 03/03/2009
B&R acaba de presentar la segunda generación de Generación Automática de Código a partir de Simulink bajo el nombre "B&R Automation Studio Target for Simulink". El producto está plenamente integrado en el entorno de desarrollo de B&R así como en los productos de la compañía The Mathworks, permitiendo de este modo una integración de los modelos de Simulink en Automation Studio. B&R ha contado con el apoyo de The Mathworks -propietario de MATLAB y Simulink- para desarrollar "B&R Automation Studio Target for Simulink".


 Ya disponible el Catálogo de Productos 2009 de B&R - 30/01/2009
2.024 páginas de soluciones de automatización para todo tipo de sectores industriales dentro de un práctico estuche


 VDC study of industrial Ethernet: High growth expected with POWERLINK - 23/01/2009
Berlin - POWERLINK is among the different industrial Ethernet systems used in the USA, which will be distributed more and more over the next few years. The American (U.S.) VDC research group with headquarters in Natick, Massachusetts has specialized in market research and consulting for companies in the automation, IT and energy management branches.


 CANopen y POWERLINK ahora también disponibles en una cabecera X67 de alta densidad - 13/01/2009
CANopen se ha convertido en uno de los buses de campo de E/S más extendidos en el mundo de la automatización. Aunque se desarrolló en un principio para usarse en CAN, ahora puede encontrarse en otros medios físicos. En particular combinado con POWERLINK puede desarrollar todo su potencial en un ámbito de Ethernet en tiempo real.

Página anteriores  

Buscar